Sistemas de unión mecánica de tuberías

Unidad – de eso se tratan nuestros sistemas de unión mecánica. Nuestros sellos y tecnologías de unión (sean para extremos ranurados, prensados, planos u otros) forman la base de nuestros productos avanzados. Todos se fabrican conforme a exigentes estándares y para un óptimo rendimiento con el fin de satisfacer sus requerimientos de tuberías.

Tecnología de empaquetaduras
Tecnología ranurada
Tecnología de empaquetaduras

TECNOLOGÍA DE EMPAQUETADURA/SELLO

En el corazón de nuestros productos de unión de tuberías se encuentra el sello. Por eso todos nuestros sellos/juntas están sujetos a un riguroso control de calidad, un trabajo de ingeniería de precisión y pruebas exhaustivas antes de llegar a las manos de nuestros clientes. ¿Por qué dedicamos tanto tiempo a la tecnología de sellado? Porque no contemplamos la posibilidad de fallo.

¿CÓMO LO HACEMOS?

Realizando un análisis avanzado de los elementos, nuestros experimentados ingenieros de materiales son capaces de predecir el rendimiento de los materiales en numerosas configuraciones y en innumerables condiciones de campo.

Después respaldamos ese análisis con pruebas prácticas. De hecho, años de este tipo de análisis y pruebas nos han llevado al desarrollo de nuestros propios compuestos de sellado, como la empaquetadura de EPDM Victaulic de Grado “EHP”.

La empaquetadura de EPDM Victaulic Clase “EHP” es la única empaquetadura de EPDM del mercado con capacidad nominal de 250°F/121°C. Esto es un aumento de temperatura de 20 grados respecto de productos de EPDM estándares de la industria (aptos para 230°F/110°C). Nuestros clientes de ingeniería saben que este aumento en la capacidad de temperatura en una empaquetadura se traduce en mayor confiabilidad en sus sistemas de tuberías.

Tecnología ranurada

TECNOLOGÍA RANURADA

El concepto de tecnología ranurada, como se conoce hoy en día, nace en 1919 cuando Ernest Tribe, teniente del Cuerpo Real Británico de Ingenieros, y el Dr. Henry Selby Hele-Shaw, ingeniero de renombre, ultimaron los detalles de la solicitud de patente para la invención de un acople mecánico ranurado. Originalmente conocida como Victory Pipe Joint Company, Victaulic comenzó a comercializar este revolucionario nuevo concepto en la industria de conectores de tuberías. Casi 100 años después, esta tecnología continúa evolucionando y cambiando la forma en que la industria de la construcción ve los sistemas de tuberías. Es simplemente una manera más rápida, más sencilla y más segura de unir tuberías.

¿Entonces qué es la tecnología ranurada?

La tecnología ranurada es la combinación de cuatro elementos claves:

  • la tubería ranurada
  • la empaquetadura
  • los segmento
  • las tuercas y pernos

Estos 3 componentes conforman un acople ranurado.

¿Cómo funcionan los acoples ranurados?

La ranura en los extremos de los tubos se realiza por deformación o por el maquinado. Una empaquetadura se envuelve alrededor y sobre los extremos de la tubería, las carcasas se envuelven alrededor de la empaquetadura y se asientan en las ranuras de la tubería, y los pernos y las tuercas se aprietan con una llave para mantener todo junto.

grooved-coupling-5

Existen dos estilos de acoples ranurados básicos:

acople ranurado

Acoples ranurados flexibles
Permiten un movimiento angular limitado.

grooved-coupling-rigid-4

Acoples ranurados rígidos
Estos no permiten el movimiento y se pueden usar en situaciones en que se requiera inmovilidad de la unión de tuberías, de manera similar a las uniones bridadas o soldadas.

Acople flexible QuickVic™ Estilo 177N
Style-177N-flexible

ACOPLE RÍGIDO QUICKVIC™ ESTILO 107N

Style-107N-rigid
nsp-016-edit

Hoy en día, los acoples ranurados, junto a las conexiones ranuradas, las válvulas ranuradas y los accesorios ranurados (tales como filtros y difusores de succión) se encuentran en una serie aparentemente interminable de aplicaciones de tuberías en todo el mundo.

Mientras que el concepto de la unión ranuradas de tuberías ha convertido en sinónimo de instalaciones más rápidas y sencillas, no todos los fabricantes de productos ranurados son iguales. Somos únicos. Solo hay un Victaulic que ofrece soluciones confiables, duraderas, para la construcción de sistemas de tuberías precisas.