Al igual que mantener un hogar, mantener un edificio puede ser costoso, requiere mucho tiempo y es definitivamente difícil. En Victaulic, nos comprometemos a hacer menos difícil el mantenimiento y, con ello, un poco más probable de realizar. Y como la industria reconoce que los sistemas de climatización con un buen mantenimiento utilizan 15-20 % menos energía, es como devolver el dinero al bolsillo de su dueño.
¿C´ÓMO VICTAULIC SIMPLIFICA EL MANTENIMIENTO RESPECTO DE OTROS MÉTODOS DE UNIÓN?
Al utilizar los sistemas de unión mecánica de tuberías Victaulic, cambiar equipos o darles servicio es tan simple como soltar dos pernos y dos tuercas. Adicionalmente, una empaquetadura para acoples ranurados Victaulic tiene un sello en la sección transversal en forma de “C” que es suficientemente durable y que puede manejar una carga cíclica y de compresión significativa. Todo esto significa que un sistema se puede presurizar y despresurizar reiteradamente sin fatigar la goma.
Es importante saber que, en un sistema bridado, el torque en los pernos emplea una alta carga de compresión sobre la empaquetadura interna; esto causa que la empaquetadura se rompa durante el desmontaje.
¿CÓMO LAS CUALIDADES DE ATENUACIÓN DE VIBRACIONES DE VICTAULIC REDUCEN EL MANTENIMIENTO?
Un sistema Victaulic de unión mecánica de tuberías acomoda las vibraciones, sin necesidad de reparaciones o remplazos periódicos de los productos. Nuestras soluciones localizan las vibraciones al permitir que la tubería se mueva y vibre dentro del acople Victaulic.
Los sistemas de tuberías soldadas o bridadas utilizan fuelles de goma o mangueras flexibles trenzadas para acomodar estas vibraciones; estos materiales se pueden desgastar con el tiempo, lo que aumentará los costos de construcción y el tiempo de parada.

¿CÓMO INSTALAR UN ACOPLE VICTAULIC EN CADA JUNTA REDUCE EL MANTENIMIENTO?
Un acople Victaulic proporciona una unión en cada junta, lo que permite un acceso fácil al sistema, además de flexibilidad para futuras expansiones. Remplazar secciones de tubería deterioradas, o instalar una conexión en "T" para expandir o unir los sistemas de tuberías, resulta sencillo.
Un sistema soldado no ofrece uniones ni puntos de acceso fácil al sistema.