NUESTROS PRODUCTOS ESTÁN DISEÑADOS PARA SER SIMPLES, DURABLES Y, SOBRE TODO, SEGUROS.
En 2014, los obreros de la construcción ocupaban el lugar 12 entre los 25 empleos más peligrosos de Estados Unidos. Como empresa que ofrece productos para la industria de la construcción, Victaulic reconoce el papel que cumplen sus productos para contribuir a un sitio de trabajo más seguro. Tomemos como ejemplo algunas de nuestras innovaciones, todas concebidas con la seguridad en primer lugar.
- Factibilidad de inspección visual del montaje adecuado del acople. En lugar de requerir un torquímetro para lograr una instalación correcta, con la mayoría de los productos Victaulic los clientes simplemente pueden verificar si el acople está bien instalado inspeccionando visualmente si los cierres empernados están en contacto.*
- La tecnología patentada de unión de tuberías Installation-Ready™ de Victaulic, hoy disponible en acoples y conexiones, reduce el número de piezas sueltas asociado por lo general a los acoples ranurados estándares. Menos piezas sueltas que se puedan caer = menos riesgo.
- Factor de seguridad nominal de 3 a 1 en capacidades de presión de productos Victaulic.
Más allá de ser un método más rápido para instalar tuberías, nuestros productos son también más seguros que la soldadura blanda y fuerte o la fusión, porque se instalan sin uso de llama, fuego o calor. Los beneficios son:
- Los instaladores de tuberías no se exponen a las emanaciones nocivas que actualmente se mencionan en una serie de litigios como causa de problemas de salud graves
- No requieren la costosa presencia de brigadas de bomberos o protección contra incendios
- No hay tanques, sopletes ni líneas de plomo potencialmente peligrosas
¿POR QUÉ ELIMINAR LOS RIESGOS DE LA SOLDADURA?
Según una importante firma especializada en legislación sobre lesiones personales y negligencia, "la soldadura está entre las actividades industriales más peligrosas. Los riesgos de la soldadura incluyen incendios, descargas eléctricas, gases comprimidos, emanaciones tóxicas y falta de protección personal para ojos, manos, pies y cuerpo".
FUNDADO EN LA SEGURIDAD
La seguridad ha sido parte de la cultura de Victaulic desde sus inicios, hace asi un siglo. El compromiso con la innovación en sus productos y en la relación con sus empleados es lo que la distingue como compañía. Victaulic es más que solo los productos y servicios que ofrece en todo el mundo —es una organización con un compromiso de liderar la industria con un impacto positivo en la gente, tanto dentro como fuera de la compañía. Veamos por ejemplo los avances en la indumentaria de protección que Victaulic pudo desarrollar para mejorar la protección de sus empleados.
En diciembre de 2014, los empleados de Victaulic comenzaron a usar nuevos impermeables en las plantas de fundición de EE.UU. Los impermeables eran parte de una iniciativa conjunta con Toray Fluorofibers y Majestic Fire Apparel para desarrollar indumentaria de protección de vanguardia. El próximo paso será compartir este avance con otros usuarios de la industria, según Bill D'Amico, director global de medioambiente y seguridad de Victaulic.
Como señaló D’Amico: “Compartiremos este avance con otros en la industria con la expectativa de mejorar la seguridad de las funciones en todo el mundo y, lo que es más importante, proteger nuestro activo más valioso: nuestros empleados”.
*No todos los productos Victaulic ofrecen factibilidad de inspección de "cierres empernados". Consulte siempre las instrucciones de instalación de los productos Victaulic y confirme los requisitos respectivos para un montaje adecuado.