La estación generadora de Yards Creek, situada en Blairstown (Nueva Jersey), es una central hidroeléctrica con acumulación por bombeo que consta de dos embalses creados por presas de terraplén. Las instalaciones de acumulación proporcionan regulación de energía y reserva en giro durante las horas pico y disipación de energía fuera de las horas pico, de 11:00 p. m. a 7:00 a. m., para permitir que las plantas nucleares y de combustibles fósiles permanezcan más cargadas.
La operación comercial empezó en la estación generadora de Yards Creek en 1965. Las tuberías de agua de refrigeración originales consistían en tuberías de acero al carbón soldadas, pero, con el tiempo, el sistema de tuberías de acero al carbón se deterioró. En 1984, se tomó la decisión de sustituir el sistema soldado original por un sistema de acero inoxidable ranurado Victaulic. El propietario proporcionó los planos originales del proyecto al equipo de Diseño y Construcción Virtual de Victaulic, el cual pudo preparar planos isométricos que permitieron a Joehanson prefabricar el sistema de tuberías ranuradas Victaulic para cumplir con el cronograma de construcción. Las soluciones ranuradas de Victaulic permitieron sustituir todo el sistema de tuberías de agua de refrigeración en menos de dos semanas debido a su velocidad y facilidad de instalación. Las soluciones Victaulic que se usaron en este proyecto incluyeron:
- Acoplamiento Flexible Estilo 77
- Cople rígido Zero-Flex Estilo 07
- Válvula mariposa MasterSeal Vic-300 Serie 761
Además, la estación generadora de Yards Creek usó las soluciones ranuradas de Victaulic para su sistema de tuberías de protección contra incendios de acero al carbón.
The grooved piping system has proved to be a fast, clean, safe, and dependable way of joining pipe when compared to welding or flanging. In the years since the initial retrofit installation, the plant has used Victaulic’s grooved solutions for multiple maintenance projects. Yards Creek Generating Station is owned by subsidiaries of Public Service Enterprise Group and First Energy and the Victaulic solutions utilized on the cooling water and fire protection systems are still in service today.