La planta de tratamiento de aguas residuales de Walnut Creek es una de las dos principales plantas de tratamiento de aguas residuales que conforman la compañía Austin Water Utility. La planta recibe el flujo de aguas residuales del sistema de recolección de alcantarillado sanitario de Austin Water Utility y lo trata antes de regresarlo al río Colorado. La construcción inicial de la planta de tratamiento de aguas residuales de Walnut Creek se completó en 1977 y se expandió en 1987, 1990 y 2020.
En la construcción original de la planta de tratamiento de aguas residuales de Walnut Creek, se utilizaron las soluciones Victaulic para el mercado de aguas residuales en los sistemas de tuberías de toda la planta. En 1977, los contratistas instalaron acoples flexibles Estilo 77 de 30". Además, se instalaron numerosos acoples AWWA Estilo 31, con tamaños de hasta 12".
Hoy, 44 años después, las soluciones originales que Victaulic proporcionó a la planta de tratamiento de aguas residuales de Walnut Creek aún están en servicio. Las soluciones ranuradas Victaulic están diseñadas para durar toda la vida útil del sistema de tuberías. Al elegir utilizar las soluciones Victaulic, las partes interesadas en el proyecto recibieron un sistema confiable de unión de tuberías que no requeriría mantenimiento en el futuro.