La planta de tratamiento de aguas residuales Tomahawk Creek está ubicada en el condado de Johnson, Kansas y recibe los flujos de aguas residuales de zonas de Leawood, Overland Park, Olathe y Prairie Village. La planta, que se construyó originalmente en 1955, se ha ampliado a lo largo de los años para recibir un mayor flujo. Dado que la población en esta área ha aumentado, la planta actual no tiene la capacidad suficiente para recibir un mayor flujo. Para resolver esta situación, el condado de Johnson decidió ampliar la planta, que era la solución más rentable y a largo plazo para sus clientes. La construcción comenzó en 2018 y la mayor parte de la obra está programada para concluirse a finales de 2021.
El complejo de filtro y desinfección incluía tuberías de procesos de hierro dúctil de 4” a 8”, que utilizaban soluciones ranuradas Victaulic. En el sistema de tuberías de procesos, los acoples AWWA estilo 31 y las válvulas de retención AWWA serie 317 proporcionaron al contratista, McCarthy Construction, una configuración y montaje más sencillos durante la instalación. En este proyecto, las soluciones de Victaulic eliminaron la necesidad de usar una metodología de dos orificios que se requiere para alinear las bridas, la cual puede ser engorrosa. Los instaladores pudieron compensar la desalineación al aprovechar la adaptabilidad inherente de los sistemas de tuberías ranuradas. El sistema ranurado también era considerablemente más liviano. Gracias a todos estos atributos, se pudo lograr una mejora en la seguridad del lugar de trabajo.
Durante este proceso, McCarthy Construction utilizó la Ranuradora por corte orbital VG412 para cortar y ranurar piezas de cierre en el sitio. Esta solución Victaulic redujo bastante los plazos de construcción y mejoró la productividad. Debido a que las piezas de cierre podían ranurarse en el sitio, se eliminó la necesidad de solicitar, fabricar, enviar e instalar piezas de cierre personalizadas en el lugar de trabajo.
El uso de las soluciones ranuradas de Victaulic en la tubería de procesos de hierro dúctil no solo mejoró la productividad en el sitio y redujo los plazos de construcción, sino que también mitigó los riesgos y mejoró la seguridad.
Enlaces externos
Expansión de la planta de tratamiento de aguas residuales de Tomahawk Creek, condado de Johnson