La planta de tratamiento de agua (WTP) de Shelby proporciona agua potable a más de 20,000 hogares y negocios en la ciudad de Shelby y Boiling Springs, en Carolina del Norte. La planta tiene capacidad para tratar hasta 12 millones de galones de agua bruta, extraída del río First Broad, cada día. Si es necesario, la ciudad dispone de una línea de toma de agua bruta de emergencia desde el río Broad, cerca de Boiling Springs, que se conecta a la planta. La WTP de Shelby es la primera planta de tratamiento de agua de Carolina del Norte que ha obtenido la certificación del sistema de gestión medioambiental ISO 14001.
Recientemente, la WTP de Shelby se sometió a un proyecto de construcción y actualización de 17 millones de dólares para mejorar las instalaciones. La última modernización a la planta se terminó en la década de 1990, y había muchas áreas de las instalaciones que podían mejorarse para permitir que la planta ampliara su capacidad y funcionara de manera más eficiente. Las modernizaciones incluyeron mejoras en la automatización de la planta, el reemplazo de válvulas de control de filtros, la construcción de dos nuevos pozos de decantación y una nueva estación de bombas de alto servicio.
Victaulic se asoció para suministrar acoples, conexiones y válvulas ranuradas, que proporcionaron soluciones de diseño de valor para el sistema de efluentes de los filtros y las cajas de las válvulas de los pozos de decantación. A lo largo de la caja de la válvula del pozo de decantación, HDR pudo mantener el acceso a la válvula requerida sin el uso de las uniones de desmontaje tradicionales. Esto permitió conseguir un diseño que ahorró espacio en un área confinada. Las válvulas mariposa Serie W719 y los acoples AWWA Estilo 31 de Victaulic fueron la solución más eficiente y sostenible para el sistema de tuberías de hierro dúctil de 30" que corre a través de la caja de la válvula. La solución de Victaulic eliminó la necesidad de costosos y voluminosos arneses M11 y anclajes de tuberías, que habrían requerido más excavación y un mayor impacto del sistema.
Enlace externo