When a customer is in need of fabrication services, Victaulic partners to deliver customized solutions to meet the unique project requirements. This was showcased on a recent project in the Permian Basin. The project consisted of 2’’ – 12’’ carbon steel, internally plastic coated, HDPE, and FRP pipe on the multi-tank production facility. The customer lacked the resources required to complete the construction drawings with their in-house design team and partnered with Victaulic for help.
El equipo interno de modelado de Victaulic trabajó de cerca con el cliente para diseñar y entregar los planos de construcción de acuerdo con la estrategia de construcción única del proyecto. Las entregas se dividieron en cuatro zonas para evitar el exceso de material en la obra, agilizando el manejo de materiales y reduciendo la zona de almacenamiento.
La colaboración total de Victaulic en el proyecto permitió al cliente mitigar el riesgo y maximizar la productividad in situ. Esto fue equivalente a la certeza en los plazos y los costos, lo que permitió poner las instalaciones en marcha a tiempo y dentro del presupuesto.