La central eléctrica de New Madrid, ubicada en Marston, Missouri, es una central eléctrica a carbón de 1300 megavatios (MW) que tiene como objetivo proporcionar un suministro de energía económica y confiable a los sistemas miembro. Las dos unidades de carbón de 600 MW utilizan alrededor de 400,000 galones de agua por minuto del río Mississippi para el enfriamiento. Una vez filtrada para eliminar los residuos, el 99 % del agua que se utilizó se devuelve al río en tan buenas o mejores condiciones como antes, de acuerdo con lo permitido por las agencias reguladoras.
El sistema de agua potable es fundamental para las operaciones, por lo que cuando las fugas esporádicas comenzaron a poner en riesgo la integridad del sistema, Associated Electric comenzó a evaluar opciones para realizar actualizaciones a fin de mejorar la confiabilidad del sistema.
Enerfab se asoció con Victaulic con el fin de encontrar las soluciones que necesitaban para unir la tubería de acero al carbono galvanizado. El proyecto tuvo un costo optimizado mediante el uso de esfuerzos de prefabricación que simplificaron el trabajo. Además, el equipo de VDC de Victaulic apoyó y mejoró los recursos y la base de conocimientos de Enerfab.
Las soluciones de Victaulic se utilizaron en todo el sistema de tuberías de agua potable hechas de acero al carbón galvanizado. Soluciones como los acoples QuickVic™ Installation-Ready de diámetro pequeño de Victaulic y los acoples de extremo plano estilo 99 pudieron acelerar el proceso de unión de tuberías para este proyecto. Las soluciones de Victaulic permitieron a Enerfab lograr un ahorro del 50 % en la mano de obra en comparación con el acero al carbón con soldadura en las tomas.
Publicaciones
Momento crítico: La colaboración acelera la modernización de la planta de New Madrid, POWER Magazine