Con el fin de satisfacer el aumento anticipado de la demanda y al mismo tiempo cambiar el consumo de agua superficial en Texas, el Proyecto de Transferencia entre Cuencas Luce Bayou (en inglés: LBITP-Luce Bayou Interbasin Transfer Project) transferirá los derechos de agua superficial existentes en poder de la Ciudad de Houston en el río Trinity al lago Houston en la cuenca San Jacinto. El LBITP es un proyecto de suministro de agua de $ 318 millones que incluye una estación de bombeo de 500 MGD (ubicada en una parcela de 90 acres), aproximadamente 3.6 millas de tuberías, depósito de instalación e instalación de mantenimiento, 23 millas de canales abiertos para transportar el agua sin tratar a una estructura de desagüe en el lago Houston. Uno de los componentes críticos del LBITP es la estación de recuperación de limpiadores/raspa-tubos (pipe pigs en inglés). Los componentes de la estación de recuperación de los limpiadores/raspa-tubos debían resistir no solo las fuerzas de las operaciones diarias, sino también adaptarse al asentamiento presentado por el terreno.
Brown & Gay Engineering, Inc. (BGE, Inc.) chose to utilize Victaulic system solutions, which included the Style W77 AGS Flexible Coupling and the Style W257 Dynamic Movement joint. These products provided fully restrained system solutions that met the design criteria of withstanding the forces of the day to day operations while simultaneously achieving the goal of reducing the size of the vault. By using the W257 joints, BGE, Inc. could achieve 4 inches of settlement in approximately 22 feet on this installation. Traditional methods would have required more than twice the excavation to install restraining devices, such as an M11 harness.
Además, los acoples flexibles AGS Estilo W77 proporcionan un método de entrada rápido y fácil necesario para acceder a los sistemas de aislamiento y las áreas de limpieza y recuperación. Los acoples Estilo W77 proporcionaron las uniones flexibles requeridas para el acceso futuro al sistema en caso de mantenimiento rutinario del sistema o cierre prematuro.
Las capacidades mecánicas de Victaulic proporcionaron una ingeniería de valor inherente que minimizó los costos de construcción y los cronogramas al tiempo que superaba los desafíos presentados por la estación de recuperación los limpiadores/raspa-tubos.
Publications
Houston’s Largest Surface-Water Project Brings Engineering Value and Confidence, 2020 Informed Infrastructure
WWD Project Spotlight: Luce Bayou Interbasin Transfer Project, 2020 Water & Wastes Digest
Premios
2020 Top Water Projects, Water & Waste Digest
External Links
Luce Bayou Interbasin Transfer Project Video | 2020 WWD Top Projects