Estación de bombeo Julian Hinds

project at glance

View Gallery
Project Type: Estación de bombeo
Propietario: Metropolitan Water District of Southern California
Ingeniería: Metropolitan Water District of Southern California
Contratista: J.F. Shea Construction
Tamaños de tuberías: 72”/ DN1800
Ubicación: Desert Center, California, USA
Soluciones:
  • Accommodate for Thermal Movement
  • Plazos de construcción estrictos
  • Design Flexibility
  • Facilidad de instalación

Metropolitan Water District of Southern California (MWD) es la agencia hídrica mayorista más grande del país que opera un complejo sistema de transporte, almacenamiento y distribución que incluye depósitos, tuberías e instalaciones de bombeo. El sistema de distribución está compuesto por más de 800 millas de tuberías y túneles, además de unas 400 conexiones de servicio con agencias miembro que, a su vez, suministran agua a lo largo de 5,200 millas cuadradas.

Before it is distributed, water is brought into Southern California via MWD’s Colorado River Aqueduct, which carries water 242 miles from Lake Havasu, located on the Colorado River, through the Mojave Desert to Lake Matthews in western Riverside County. Water flows to and through much of MWD’s service area by the power of gravity. However, it takes five pumping plants along the Colorado River Aqueduct to ensure the water arrives at its final destination. The Julian Hinds Pumping Plant is one of five major pumping plants along the Colorado River Aqueduct. It has the highest lift of all of the plants, 441 feet to an elevation of 1807 feet. The water then flows west by gravity to Lake Matthews, at a speed of 3 to 6 miles per hour. The Colorado River Aqueduct is one of the three major aqueducts that bring imported water to Southern California.

La estación de bombeo Hinds consta de nueve bombas que empujan el agua cuesta arriba por medio de tres tuberías antes de que vuelva a juntarse en el acueducto.  Estas bombas se dividen en tres grupos de tres, con líneas de descarga individuales que se combinan poco después en la dirección del flujo en una de las tres líneas de suministro.  En este sistema, si se necesita mantenimiento o reparaciones para una sola bomba, la línea de suministro asociada debería cerrarse y se desconectarían las tres bombas. En estos casos, el flujo de agua de la estación de bombeo Hinds se ha visto afectado considerablemente. MWD  celebró un contrato con J.F. Shea, quien se asoció con Victaulic en un proyecto de construcción que permitió a MWD aislar una sola línea de descarga en lugar de dejar fuera de servicio toda la línea de suministro.  Esto permitió que las otras dos bombas continuaran en funcionamiento y que el agua fluyera a través de la línea de suministro en caso de que una tuviera que apagarse para recibir mantenimiento.

Esta solución utilizó  acoples flexibles Victaulic estilo W77 AGS y acoples flexibles sin sujeción estilo 230 para proporcionar una forma de instalar un pasamuros a través de un acople en cualquiera de las líneas de descarga que requirieran mantenimiento. Para instalar estos productos, el personal debía esperar hasta que el Acueducto del río Colorado se cerrara por mantenimiento, lo cual solo ocurre por un corto periodo cada año. J.F. Shea Construction estaba bajo un ajustado programa de construcción para esta instalación debido a la pequeña ventana de cierre disponible.

Los productos Victaulic pudieron instalarse fácilmente en las tuberías. Además de permitir que la planta Hinds funcione si una de las bombas no estaba disponible, los productos Victaulic también se adaptaron al movimiento térmico del sistema. También se utilizaron diseños similares con los mismos productos Victaulic en las cuatro estaciones de bombeo restantes para permitir la capacidad de intercambio.

 

Enlaces externos

El Centro de Interpretación del Uso de la Tierra, estación de bombeo de Hinds

Metropolitan Water District of Southern California, Julian Hinds

Publicaciones

REDUCCIÓN DEL TIEMPO DE INACTIVIDAD Y DE ENTREGA, Water and Wastes Digest