La central eléctrica Elizabeth River, operada por Dominion Energy, proveedor de electricidad a diferentes partes de Virginia, Carolina del Norte y Carolina del Sur, es una de las centrales eléctricas alimentadas por gas natural. La central eléctrica Elizabeth River empezó a funcionar comercialmente en 1992 y hoy en día suministra energía a unos 78,000 hogares de la zona de Chesapeake (Virginia). Las instalaciones tienen una capacidad de generación neta de 348 megavatios, con tres unidades operativas.
El Sistema híbrido de extinción de incendios Victaulic Vortex™ se instaló recientemente en la central eléctrica Elizabeth River para proteger tres sistemas de la central:
- Gabinetes de turbinas (incluida la turbina Westinghouse 501D)
- Gabinete mecánico
- Gabinete del generador
El sistema Victaulic Vortex™ sustituyó a los antiguos sistemas Halon, INTERGEN, Novec 1230 y FM 200 que se habían instalado en la central. Si estos sistemas se descargaran, accidentalmente o durante un incendio, las personas situadas en las zonas protegidas se enfrentarían a una situación potencialmente mortal. Dominion Energy quería sustituir estos sistemas potencialmente peligrosos para mejorar la seguridad de la vida en las instalaciones.
Victaulic y Fireline Corporation se asociaron para cumplir el requisito de Dominion Energy de realizar una prueba de descarga completa tras la instalación del sistema Victaulic Vortex™. El sistema se probó completamente para verificar y controlar los niveles de oxígeno en los espacios protegidos. Esto brindó una oportunidad para observar la eficacia y la eficiencia del sistema Victaulic Vortex™ a través de la prueba de descarga completa del sistema.
En la central eléctrica Elizabeth River, se utilizaron tanques a granel para el suministro de nitrógeno, lo que supuso ventajas de mantenimiento con respecto a los cilindros tradicionales. Además, los tanques a granel proporcionaron una solución que minimizó el espacio que ocupaba el sistema.
Enlace externo