Boundary Dam se encuentra en Pend Oreille River en el noreste de Washington. La central hidroeléctrica y la presa generan energía para la ciudad de Seattle. El Proyecto hidroeléctrico Boundary suministra más de un tercio de la energía eléctrica de la ciudad de Seattle. La instalación consta de turbinas de 299,000 caballos de fuerza e instalaciones de generación eléctrica que producen energía limpia y renovable.
Seattle City Light necesitaba un sistema de supresión de incendios que pudiera mantener segura la instalación hidroeléctrica Boundary Dam en todo momento. Fire Protection Specialists, contratistas de este proyecto, confiaron en el sistema de extinción de incendios Victaulic Vortex para brindar la protección de la vida y ambiental y, al mismo tiempo, proteger el recinto de la turbina en Boundary Dam. El sistema Victaulic Vortex es una tecnología híbrida que extingue fuego a través de la absorción de calor y la privación de oxígeno con una mínima presencia de calor. Con Victaulic Vortex, incluso durante la descarga, el personal está seguro debido al diseño sostenible hecho completamente de agentes no tóxicos y mantiene los niveles de oxígeno dentro de las tolerancias de respiración segura.
El sistema Victaulic Vortex se integra a la perfección con los sistemas de alarma y detección, así como con la tecnología de seguridad del sitio. Otros sistemas de supresión o CO2, que utilizan productos químicos secos, no fueron una solución para este proyecto porque, si se descargan, podrían arruinar el equipo y provocar un tiempo de inactividad prolongado en el sitio debido a las reparaciones y reemplazos que deberían realizarse. En caso de incendio, el sistema Victaulic Vortex se recarga rápidamente, lo que permite el retorno a las condiciones de trabajo casi de inmediato
Publicaciones
Touring To and Through Boundary Dam, Thunder Press
Stepping beyond standard to enhance safety, Water Power Magazine
Enlaces externos