En 2012, se construyó un conducto principal de gran diámetro de 42″ para transportar agua hacia y desde una estación planificada de desinfección UV ubicada debajo de Black Mountain Reservoir.
Los acoples ranurados mecánicos de Victaulic se eligieron para la estrategia de construcción del proyecto a fin de instalar la tubería, que atravesaba debajo de los caminos existentes, lo que limitaba el espacio y el acceso. La tubería revestida y recubierta de acero al carbón se preparó en el lugar con una ranuradora por laminación motorizada Victaulic VE872. Debido a la facilidad del ranurado, el Black Mountain Irrigation District eligió que su propio personal estuviera a cargo.
Los acoples AGS de Victaulic se unieron rápidamente a la tubería y se inspeccionaron visualmente para ver si estaban instalados correctamente. Esto le permitió a Bennett construir y reabrir rápidamente áreas al público. Con más de 200 uniones y más de 4 km/2.5 millas de tubería, el sistema ranurado Victaulic ofreció una mejora significativa en el costo total de instalación, mientras que redujo los plazos de entrega y las molestias relacionadas con la soldadura de tuberías a cielo abierto en un área poblada, además de eliminar la entrada a espacios limitados de Nivel 3 para revestir la tubería después de la unión.