Una asociación en la innovación impulsa las mejoras de la tecnología minera

Mining Technology Improvements with Victaulic

Una asociación en la innovación impulsa las mejoras de la tecnología minera

Posted on January 18, 2021

El mercado minero mundial está impulsado por la colaboración y la asociación en la innovación. Ya sea que esto provenga de recibir comentarios de los propios mineros para desarrollar nuevas tecnologías o asociaciones entre fabricantes que impulsan mejoras en toda la industria, la asociación en la innovación está en el corazón del progreso de la industria minera.

En Victaulic, colocamos la asociación en la innovación en el núcleo de nuestros valores, desafiándonos a nosotros mismos para desarrollar soluciones innovadoras, sólidas y de mayor rendimiento para satisfacer las necesidades de nuestros clientes y de la industria minera en general. Este enfoque de colaboración se mostró recientemente cuando Victaulic se asoció con Backfill Pipeline Solutions, en Australia, para desarrollar una solución de unión mecánica para tuberías de polietileno reforzado con acero (SRCP).

ASOCIACIÓN BASADA EN LA INNOVACIÓN

Los tubos SRCP, de uso común en las operaciones mineras de Australia, ofrecen las características ligeras y resistentes a la abrasión de los tubos de polietileno, con la resistencia mejorada y el rendimiento de presión del acero. Tradicionalmente, las tuberías SRCP se suministran con conexiones de extremo con bridas que obligan a las tuberías a instalarse con innumerables pernos y tuercas, lo que resulta en una instalación lenta, pesada e insegura. Sin embargo, Backfill Pipeline Solutions, líder en innovación dentro del mercado de relleno de pasta australiano, desarrolló una opción SRCP de extremo ranurado que reduce drásticamente el peso de la tubería, disminuye el tiempo de instalación y mejora la seguridad del sitio. Rápidamente reclutaron al equipo de Victaulic para poner a prueba esta innovadora tecnología de tubería con la tecnología de unión mecánica de tuberías líder en el mundo.

“Cuando se trabaja con tuberías subterráneas, todo depende del peso. El peso de la tubería marca una gran diferencia en la seguridad y la velocidad de instalación. La tubería SRCP unida por acoples Victaulic es ideal para todos los sistemas de relleno y servicios de desagüe de minas. Sobresale en todas las operaciones de minería subterránea debido a su ligereza y facilidad de instalación”.

PONIENDO A PRUEBA LA ASOCIACIÓN EN INNOVACIÓN

Utilizando tubería SRCP con extremos ranurados suministrada por Backfill Pipeline Solutions, Victaulic llevó a cabo un régimen de pruebas robustas que consistía en pruebas presión hidrostática a corto plazo, de presión cíclica y de carga de tracción en los extremos con acoples de alta presión Victaulic Estilo HP-70ES.

Los resultados fueron impresionantes. Los acoples y conexiones Victaulic de extremo ranurado resistieron una presión de prueba única de 22,400 kPa, que es el doble de la clasificación de presión publicada de los acoples Estilo HP-70ES *.

“Las soluciones Victaulic son únicas debido a su alto nivel de calidad. La industria confía en Victaulic debido a los estrictos procesos de ingeniería y control de calidad que intervienen en todo el desarrollo de I + D, incluida nuestra innovación colaborativa en tuberías SRCP de extremo ranurado. Colaborar con Victaulic en este proyecto le da al usuario final total confianza en el producto”. dijo Mat Revell, director técnico de BPS.

La asociación en innovación entre Victaulic y Backfill Pipeline Solutions mejoró la seguridad, confiabilidad y eficiencia de las instalaciones de SRCP dentro de la industria minera en Australia. Haga clic aquí para ver cómo Victaulic se asocia con nuestros clientes para brindar soluciones innovadoras para las aplicaciones más extremas.

* Las clasificaciones de presión publicadas para los acoples Estilo HP-70ES se basan en su instalación en tuberías de acero de espesor estándar. Vea la ficha técnica 06.13.

Victaulic

Victaulic es el principal productor de soluciones de unión mecánica de tuberías. Nuestras soluciones, diseñadas con confianza, permiten que las personas trabajen más rápido, al tiempo que aumentan la seguridad, garantizan la confiabilidad y maximizan la eficiencia.