ATENUACIÓN DE RUIDO Y VIBRACIONES
SE PUEDE LOGRAR CON TECNOLOGÍA RANURADA Y AQUÍ LE CONTAMOS CÓMO Y PORQUÉ LA NECESITA.
Los equipos de las salas de máquinas generan ruido y vibraciones
en un sistema de tuberías, lo cual puede ser difícil de contener.
Los diseñadores pueden especificar el uso de acoples Victaulic
para aislar esta vibración.
Además, los acoples flexibles Victaulic acomodarán el desalineamiento, reducirán la tensión en
bombas y equipos, y
acomodarán el movimiento lineal y la deflexión angular
en un sistema de tuberías.

¿CÓMO LOS ACOPLES VICTAULIC AMORTIGUAN EL RUIDO Y LAS VIBRACIONES?
La singular construcción de nuestro acople ranurado permite que la empaquetadura forme un sello contra la tubería, mientras los segmentos brindan espacio para la flexión del sello y contención para que no se estire en exceso. Nuestros acoples funcionan para crear un sello hermético permanente, sin necesidad de refuerzo adicional. Además, el hierro dúctil también absorbe el sonido.
COMO RECORDATORIO, HAY DOS ESTILOS DE ACOPLES RANURADOS BÁSICOS:
- Acoples ranurados flexibles - Permiten un movimiento angular limitado.
- Acoples ranurados rígidos - No permiten el movimiento y pueden emplearse cuando se requiera inmovilidad en la unión de
tuberías, como en una unión bridada o soldada.
IS THERE PROOF VICTAULIC GROOVED
COUPLINGS REDUCE PIPE VIBRATION?
¡Sí! En 2013, Victaulic finalizó pruebas
en el Centro de Ensayos Vibratorios y Acústicos (VATF)
de la NASA. Los resultados demostraron que
la atenuación de vibraciones obtenida con
tres (3) acoples flexibles Victaulic,
instalados cerca de una fuente de vibraciones,
ofrece un mejor rendimiento que los conectores de goma de doble esfera
y los conectores de bomba
trenzados de acero inoxidable.