TECNOLOGÍA RANURADA

The concept of grooved pipe joining technology, as it is known today, was born into existence in 1919 when Ernest Tribe, a British Royal Engineers Lieutenant and Dr. Henry Selby Hele-Shaw, a renowned engineer, finalized a patent application of the invention of the grooved pipe coupling. Originally known as The Victory Pipe Joint Company, Victaulic began to market this revolutionary new concept in the pipe joining industry. Nearly 100 years later this grooved pipe joining technology continues to evolve and change the way the construction industry looks at piping systems. Victaulic grooved couplings, fittings & accessories provide a faster, easier and safer way to join pipe.

Style-177N-Cutaway

¿QUÉ ES ENTONCES LA TECNOLOGÍA RANURADA?

La tecnología ranurada es la
combinación de cuatro elementos
claves:

  • la tubería ranurada
  • la empaquetadura
  • los segmento
  • las tuercas y pernos

Estos 3 componentes
forman un acople
ranurado.

1919-patent-drawing

La ranura se obtiene formándola o mecanizándola en los extremos de dos tuberías. La empaquetadura envuelve la parte superior de los extremos de tubería, los segmentos envuelven la empaquetadura y se asientan en las ranuras de las tuberías, y los pernos y tuercas se aprietan con una llave para formar la unión.

grooved-coupling-5

HAY DOS ESTILOS DE ACOPLES RANURADOS BÁSICOS:

grooved-coupling

Acoples ranurados flexibles
Estos permiten un
movimiento angular limitado.

ACOPLE FLEXIBLE QUICKVIC™ ESTILO 177N

Style-177N-flexible
grooved-coupling-rigid-4

Acoples ranurados rígidos
Estos no permiten el movimiento y se pueden usar en situaciones en que se requiera inmovilidad de la unión de tuberías, de manera similar a las uniones bridadas o soldadas.

ACOPLE RÍGIDO QUICKVIC™ ESTILO 107N

Style-107N-rigid
nsp-016-edit

Hoy en día, los acoples ranurados, junto a las conexiones ranuradas, las válvulas ranuradas y los accesorios ranurados (tales como filtros y difusores de succión) se encuentran en una serie aparentemente interminable de aplicaciones de tuberías en todo el mundo.

Si bien el concepto de unión de tuberías ranuradas se ha convertido en sinónimo de instalaciones más rápidas y sencillas, no todos los fabricantes de productos ranurados ofrecen lo mismo. Somos únicos. Solo hay un Victaulic para sistemas de tuberías confiables, durables y construidos con precisión.