Cuando se trata de sistemas de tuberías, no ocurre pocas veces que haya que comprimir un sistema amplio en un espacio limitado. Esto es particularmente válidos con proyectos de adecuación. Sin embargo, este problema también puede presentarse en galerías de tuberías para proyectos municipales, sistemas de lastre en embarcaciones, salas de máquinas en edificios de departamentos, y tuberías dispuestas en zanjas en centros de datos.
3 RAZONES PARA USAR VICTAULIC EN ESPACIOS LIMITADOS
1. Reduce la posibilidad de reparaciones asociadas con problemas de montaje en terreno.
A diferencia de la soldadura, donde los problemas para formar la unión en terreno pueden obligar a extensas y costosas reparaciones, los acoples ranurados Victaulic permiten una rotación completa en 360° de la tubería y los componentes del sistema antes de apretarlos, de modo que se puede lograr el alineamiento adecuado in situ.
2. Instala los sistemas de tuberías en mayor proximidad uno de otro.
Los sistemas ranurados Victaulic poseen un perfil más bajo que el de los sistemas bridados. De esta manera, los sistemas de tuberías ranuradas se pueden instalar en mayor proximidad uno de otro.
3. Eliminar riesgos de seguridad asociados a la soldadura.
Los sistemas ranurados Victaulic se instalan sin uso de fuego y sin emanaciones, algo de crítica importancia al instalar sistemas de tuberías en espacios restringidos.