PLAZOS DE CONSTRUCCION REDUCIDOS
El sistema ranurado Victaulic es hasta diez veces más rápido que los métodos tradicionales de unión de tuberías, como la soldadura blanda y fuerte, el roscado y la fusión.

¿QUÉ ES UN SISTEMA DE TUBERÍAS RANURADAS?
A grooved piping system is a fast, clean, safe, and dependable way of joining pipe as opposed to welding, threading, flanging and soldering. Traditionally, grooves are rolled or cut into the ends of the pipe on the job or in the fab shop while fittings, valves and other components are manufactured with the same groove profiles. Until recently, the pipe, fittings and other piping components were all joined using grooved mechanical couplings. Click here for more information on Victaulic's Grooved Technology
Ahora, con la introducción de la línea de conexiones Victaulic Installation-Ready™, en algunas aplicaciones, las tuberías pueden unirse con solo una conexión. Vea la línea de conexiones Installation-Ready™ para cobre o nuestras conexiones FireLock™ Installation-Ready™.
¿CUÁL ES EL TIEMPO DE INSTALACIÓN CON ACOPLES RANURADOS Y CON UNIONES SOLDADAS?
Mientras los acoples estándares de tuberías ranuradas se instalan 5 veces más rápido que las uniones soldadas y 3 veces más que las bridadas, los productos para tuberías ranuradas Victaulic se instalan hasta 10 veces más rápido que otros métodos de unión. La rapidez y facilidad de instalación que Victaulic ofrece a sus clientes se basa en casi 100 años de innovación e investigación de clientes. La línea patentada de productos Installation-Ready es un perfecto ejemplo de cómo Victaulic asume el compromiso de diseñar, desarrollar y proveer a sus clientes productos que abordan la necesidad de reducir los cronogramas de proyectos y ahorrarles tiempo en terreno y dinero en sus resultados.