Posted on July 9, 2018
Los mercados indican una creciente aceptación del CPVC en el agua potable. ¿Tiene la culpa un nuevo método de unión de tuberías de CPVC?
La mayoría de los sistemas de tuberías de agua potable construidos durante las últimas décadas se han basado en tres materiales de tubería tradicionales: tubería de cobre cobre para tuberías de 2 ½” y menos, y acero al carbono galvanizado o acero inoxidable para tuberías de mayor tamaño. En los últimos años, sin embargo, los materiales no metálicos, específicamente el cloruro de polivinilo (PVC) y el cloruro de polivinilo clorado (CPVC), han aumentado su popularidad por varias razones, incluyendo so peso liviano y su resistencia inherente a la corrosión. Pero, ¿podría un método de unión de tuberías de CPVC más rápido y fácil de instalar, nuevo en la industria, hacer de esta tubería de plástico una opción aún más atractiva?
En un artículo publicado en la edición de julio de 2018 de Plumbing Engineer , el ingeniero de proyectos de Victaulic, Justin Brandt, Ph. D., explica las razones detrás de la reciente aceptación del CPVC / PVC; los desafíos que enfrentan los contratistas de hoy al unir este tipo de tubería; y por qué la última innovación de Victaulic, la primera y única solución ranurada de la industria para tuberías de CPVC / PVC, hace que sea más fácil, rápido y rentable la transición de las opciones metálicas tradicionales. Haga clic aquí para leer más.