Last Updated on October 08, 2018
Originally Posted on February 23, 2018
Con la llegada de la temporada lluviosa y húmeda en el norte de Queensland, Australia, las temperaturas pronto llegarán a superar 50 grados Centígrado/120 grados Fahrenheit, y el enfoque se cambia a cómo superar el calor. Estas condiciones extremas requieren soluciones creativas. Aunque unos pocos afortunados podrán disfrutar de esta época hostil en aire acondicionado, aquellos que aguanten diariamente los elementos (y las moscas) tienen que enfriarse de maneras más tradicionales.

Las condiciones extremas llevan a que la gente adopte comportamientos graciosos, al igual que los sistemas de tubería. ¿Sabías que las temperaturas extremas, como aquellas experimentadas en el norte de Queensland puede hacer que la tubería de polietileno de alta densidad (HDPE, por sus siglas en inglés) sea 10 veces más susceptible a la expansión y contracción térmica que la tubería de acero? Mientras mueva el mercurio, también lo hace la tubería. Uniones soldadas por termofusión que no se prepararon correctamente suelen separarse en estas condiciones, los resultados de las cuales pueden ser catastróficos.
Uniones fallidas en la mina Oaky Creek de Glencore causaron cierres, retrasos y dolores de cabeza en el sitio. Por eso, en 2017, cuando la mina se preparaba a instalar una tubería de agua cruda de HDPE de 400 mm de diámetro y travesando 8km – un enlace crítico que transporta agua de proceso de la mina a la planta de ósmosis inversa, Glencore eligió un nuevo método de unión de tuberías para que su tubería de HDPE venciera al calor.
Venciendo el calor de las condiciones climáticas
Las uniones mecánicas Victaulic para tubería de HDPE son específicamente diseñadas y probadas para resistir el movimiento causado por cambios térmicos, que hicieron de ellas la solución perfecta en la mina australiana. Glencore reportó un porcentaje de éxito de las uniones de 100% y cero fugas luego de la comisión del sistema. Instalarla también era fácil. Las uniones de Victaulic se pueden instalar bajo sol o lluvia, frío o calor. No importa las condiciones climáticas, el proceso de instalación es el mismo.
Venciendo el calor de la soldadura a tope
Hasta en las condiciones más idóneas, soldar una tubería de HDPE por termofusión es un proceso caprichoso. Se requieren soldadores especialistas de plásticos y condiciones ambientales prístinas para asegurar la correcta fusión de las uniones. Esto es crítico para conductos de HDPE de gran diámetro, como son las de Oaky Creek. Aunque se puede utilizar mallas y carpas para proteger el sitio de instalación, no hay garantía (ni manera de probar) que la unión esté correctamente fusionada. Las uniones mecánicas de Victaulic eliminaron todas estas consideraciones para Glencore.
Venciendo el calor de los programas de proyecto
El equipo en Glencore pudo instalar cada unión Victaulic de diametro de 400mm en tan solo solo 10 minutos, recortando el tiempo necesitado en total en 55%. Se instaló el conducto entero en 35 días, en comparación con los 80 originalmente previstos.