Posted on October 1, 2020
Backfill Pipeline Solutions publicó recientemente un artículo técnico titulado “The History of Paste Reticulation Design and Materials Used in Australian Paste Systems” (La historia del diseño de la reticulación de la pasta y los materiales utilizados en los sistemas de pasta australianos), que describe la historia de los sistemas de relleno de pasta y muestra los avances realizados tanto en diseño como en tecnología en las últimas dos décadas. En este documento, se destacó el uso de la tecnología de unión mecánica Victaulic como el método de unión elegido dentro de los sistemas de relleno de pasta australianos.
La tecnología Victaulic se ha utilizado desde el inicio de las tuberías de relleno de pasta australianas en 1998. Las dos primeras aplicaciones se pusieron en marcha en Queensland y Tasmania, y ambas utilizaron acoplamientos Estilo HP-70/HP-70ES para unir tuberías de alta presión. A medida que pasaba el tiempo, las minas se volvieron más profundas y las presiones operativas de los sistemas aumentaron aún más, se adoptaron los acoples Victaulic de alta presión de doble ranura Estilo 808 para su uso.
A medida que los sistemas de relleno de pasta continuaron evolucionando a principios de la década de 2000, los sistemas de polietileno de alta densidad (HDPE) se volvieron cada vez más aceptados, especialmente en áreas donde las tuberías descargan medios de relleno, rellenando los huecos vacíos. Esto se debió a su menor peso, costo reducido y propiedades de resistencia a la abrasión. Cuando comenzó esta transición al HDPE, la solución de unión mecánica elegida fue el acople Victaulic Estilo 995 HDPE. En la actualidad, el acople Victaulic Estilo 905 Installation-Ready™ se ha convertido en la opción ideal para aplicaciones de relleno de pasta debido a su facilidad de instalación en tuberías de HDPE con extremos plano, mantenimiento rápido y sencillo y materiales reutilizables.
El artículo técnico de Backfill Pipeline Solution destaca la participación y evolución de Victaulicen los sistemas de pulpa y relleno.Con soluciones que cumplen con los requisitos de alta o baja presión, Las soluciones de unión mecánica Victaulic están diseñadas para instalarse rápidamente, facilitar el mantenimiento y mitigar el riesgo. proporcionan uniones rígidas o flexibles y se instalan en casi cualquier material de tubería, Victaulic es la opción ideal para los sistemas de relleno de pasta.
Haga clic aquí para leer el informe técnico completo y obtener más información sobre la historia del diseño de reticulación de pasta.