Valor de las válvulas Victaulic en los mercados de infraestructura
Valor de las válvulas Victaulic en los mercados de infraestructura
Posted on May 5th, 2020
Victaulic es el líder mundial en soluciones de control de flujo y unión de tuberías. A menudo, Victaulic solo está afiliado a la "unión de tuberías". Los acoples son solo una de las soluciones que Victaulic puede ofrecer. Victaulic, no tan conocido, pero igualmente importante, es también líder mundial en soluciones de “control de flujo”. Además de los acoples y conexiones, Victaulic ofrece una gama completa de ofertas de válvulas para las industrias comercial, de incendios, minera y otras, incluidas las industrias de agua, aguas residuales y energía.
Historia de las válvulas Victaulic
En 1919, Victaulic comenzó a ofrecer al mundo soluciones de "unión de tuberías". En la década de 1940, Victaulic amplió su oferta proporcionando soluciones de "control de flujo" con válvulas de tapón excéntricos. Victaulic expandió y diversificó su oferta de válvulas a medida que la empresa continuaba creciendo para agregar válvulas de mariposa de asiento resistente.
En la actualidad, Victaulic ofrece una gama completa de válvulas incluyendo de mariposa, retención, bola, triple servicio, balanceo hidrónico, alarma, control, aire, compuerta, de cuchilla, tapón y más. Las ofertas de válvulas están disponibles en una variedad de materiales y revestimientos resistentes al desgaste que cumplen con la industria para satisfacer innumerables requisitos de aplicaciones de tuberías.
Las válvulas de Victaulic están diseñadas y fabricadas para brindar un rendimiento confiable y sin problemas, un control de flujo superior, facilidad de instalación y mantenimiento y una confiabilidad duradera.
Válvulas Victaulic para el mercado de infraestructura
En el mercado de agua y aguas residuales, los municipios deben adherirse a las pautas establecidas por la Asociación Estadounidense de Obras Hidráulicas (en Ingles: AWWA-American Water Works Association). El objetivo principal de AWWA es garantizar agua limpia y segura. Con este objetivo en mente, la AWWA ha creado estándares estrictos que deben cumplir los productos de unión de tuberías para los servicios de tratamiento de agua y aguas residuales. La amplia gama de válvulas, acoples y conexiones de Victaulic incluye una línea de productos diseñada específicamente para cumplir con los estándares establecidos por AWWA.
Beneficios de las válvulas Victaulic
Son muchos los beneficios que las válvulas Victaulic pueden brindar a las industrias de agua, aguas residuales y energía. Estos beneficios incluyen facilidad de instalación y mantenimiento, reducción de costos generales, confiabilidad, mayor seguridad y mejora de los programas de construcción. Las siguientes imágenes muestran las diferencias físicas entre un sistema ranurado y un sistema con bridas.
Cronograma de construcción reducido
La tecnología ranurada que abarcan las válvulas Victaulic requiere menos pernos y tuercas que las opciones con bridas. A diferencia de las válvulas bridadas, las válvulas de extremo ranurado Victaulic se pueden instalar como carretes de tubería prefabricados en el campo. En muchos casos, las válvulas ranuradas se pueden instalar hasta 3 veces más rápido que las conexiones bridadas. En comparación con otros métodos, las válvulas Victaulic reducir el tiempo de instalación hasta en un 83%.
Mayor seguridad en el lugar de trabajo
Lo más importante es que el diseño de las válvulas de extremo ranurado Victaulic permite una mayor seguridad en el lugar de trabajo. Las válvulas de extremo ranurado Victaulic están diseñadas exclusivamente para funcionar como parte del sistema mecánico de unión de tuberías. Las válvulas Victaulic pesan considerablemente menos que las válvulas bridadas tipo wafer o de orejeta con múltiples pernos. Las válvulas de mariposa Victaulic pueden reducir el peso total de la válvula hasta en un 60%. Además, las válvulas Victaulic también minimizan la cantidad de cargas levantadas o aparejadas.
Reducción de los costos totales de instalación
Además, la simplicidad del diseño ranurado requiere un equipo mínimo durante el proceso de instalación. La instalación de las válvulas de Victaulic puede ocurrir en innumerables entornos, incluso en lugares estrechos o confinados. Las válvulas de extremo ranurado de Victaulic pueden reducir los costos de instalación hasta en un 30%.
Reducción de la huella del Sistema
Debido a la tecnología de ranura y el diseño de los productos, las válvulas de Victaulic pueden reducir el espacio en el sistema. Las válvulas de extremo ranurado Victaulic eliminan la necesidad de desmontar las uniones. Además, las válvulas reducen el número total de juntas necesarias para hacer funcionar y mantener el sistema. Esto se debe explícitamente al uso de acoples ranurados dentro del sistema para ayudar en la alineación durante la instalación, manejar las necesidades de movimiento dinámico, reducir la tensión en el sistema, manejar la vibración y la atenuación, soportar condiciones sísmicas y son completamente autocontrolados. Estas características eliminan la necesidad de productos de sujeción y compensación de expansión secundaria. Todos estos beneficios los proporciona el diseño y la composición inherentes de las uniones ranuradas.
Mantenimiento simplificado
Otras ofertas de válvulas se integran en un sistema a través de métodos como bridas o soldadura. En situaciones de brida o soldadura, el mantenimiento de la válvula o del sistema de tuberías puede llevar mucho tiempo y ser costoso. A través de la tecnología ranurada, las válvulas Victaulic permiten un fácil acceso a cualquier sistema, lo que permite un mantenimiento más rápido del sistema. Los acoples y válvulas Victaulic proporcionan una unión en cada junta, lo que permite un fácil acceso al sistema y flexibilidad para futuras expansiones del sistema. Las tareas de mantenimiento, reparación y operación como la limpieza de filtros, válvulas de limpieza o líneas de limpieza se pueden realizar fácilmente. En estas situaciones, la facilidad de acceso puede ayudar a ahorrar tiempo y dinero.
Haga clic aquí para obtener más información sobre las válvulas de extremo ranurado de Victaulic para las industrias de agua, aguas residuales y energía.
Victaulic es el principal productor de soluciones de unión mecánica de tuberías. Nuestras soluciones, diseñadas con confianza, permiten que las personas trabajen más rápido, al tiempo que aumentan la seguridad, garantizan la confiabilidad y maximizan la eficiencia.
¿DISFRUTÓ DE ESTE CONTENIDO?
Compártelo en las redes sociales y ayuda a otros descubrirlas también!
Usamos cookies para darle la mejor experiencia al usar nuestro sitio web. Con su permiso, también establecemos cookies de rendimiento y funcionalidad, de análisis, de publicidad y de redes sociales. Puede hacer clic en “Aceptar todas” si le parece bien que instalemos cookies (siempre puede cambiar de opinión después). Para obtener más información, consulte nuestro Aviso de cookies.
Este sitio web utiliza cookies para que podamos ofrecerle la mejor experiencia de usuario posible. La información de las cookies se almacena en su navegador y realiza funciones, como reconocerlo cuando vuelve a nuestro sitio web y ayudar a nuestro equipo a comprender qué secciones del sitio web le resultan más interesantes y útiles. Para obtener más información, consulte nuestro Aviso de cookies.
Cookies imprescindibles
Estas son las cookies que se requieren para el funcionamiento de nuestro sitio web. Entre ellas se incluyen, por ejemplo, las cookies que le permiten acceder a áreas seguras de nuestro sitio web, utilizar las funciones de chat de nuestro servicio de atención al cliente, utilizar un carrito de compras o hacer uso de los servicios de facturación electrónica.
Si desactiva esta cookie, no podremos guardar sus preferencias. Esto significa que, cada vez que visite este sitio web, tendrá que habilitar o deshabilitar las cookies de nuevo.
Analytical Cookies
These cookies collect information about how users access and move through the website. These cookies may also collect the websites you visited before arriving at our website. We use this information in either aggregate form to help us to improve the way our website works, or to personalize our website works, or to personalize our website to your interests.
Please enable preference cookies first so that we can save your preferences!
Advertising Cookies
Estas cookies se utilizan para hacer que la publicidad que se muestra en el sitio web sea más pertinente para usted. Estas cookies evitan que los anuncios vuelvan a aparecer y aseguran que se muestren correctamente. Algunas cookies de terceros pueden realizar un seguimiento de los usuarios en diferentes sitios web y ofrecerán anuncios pertinentes para sus intereses.
Please enable preference cookies first so that we can save your preferences!
Performance & Functionality Cookies
Estas se utilizan para reconocerlo cuando vuelva a nuestro sitio web. Esto nos permite personalizar nuestro contenido para usted y recordar sus preferencias (por ejemplo, su elección de idioma o región), pero no son esenciales para el rendimiento del sitio web.
Social Media Cookies
These cookies allow us to integrate social media functions into our website and may also be used for advertising purposes.