Posted on September 23, 2019
Los sistemas de union mecánica ranurada son el sistema de unión de tuberías más versátil, económico y fiable que existe hoy en día. Los beneficios de los acoples de tuberías ranuradas para los contratistas incluyen sitios de trabajo más seguros, reducción de los costos totales de instalación, facilidad y rapidez de instalación.
¿Qué es una unión de tuberías ranuradas?
Una unión de tubería ranurada consiste en cuatro elementos
- la tubería ranurada
- la empaquetadura
- Los segmento de los acoples
- las tuercas y los pernos
La ranura en los extremos de tubería puede ser formada en frío o a través de un maquinado. Una empaquetadura rodeada por las carcasas del acople se envuelve alrededor de los dos extremos de la tubería, y las cuñas de las carcasas del acople encajan en las ranuras. Los tornillos y tuercas del acople de la tubería se aprietan con una llave ratchet o una llave de impacto. Una vez instalado, las carcasas del acople mecánico de tuberías envuelven la empaquetadura y encaja en las ranuras alrededor de la circunferencia de la tubería para crear un sello hermético en una unión de tubería auto sujetada.
Los acoples de tuberías ranurados pueden utilizar uno de los dos estilos básicos: flexible o rígido. Hay beneficios en ambos estilos. Para leer más sobre las diferencias entre los acoples ranurados para tuberías flexibles y rígidos y cuándo usarlos, vea este blog.
Los cinco principales beneficios de las uniones de tuberías ranuradas
1. Sitios de trabajo más seguros
Los beneficios de los acoples de tuberías ranuradas no sólo incluyen ser rápidos y fáciles de instalar, sino que también son más seguros que cualquier otro método de unión de tuberías. Los sistemas de acoples mecánicos ranurados se instalan sin necesidad de llama, eliminando los riesgos de incendio típicamente asociados con la soldadura o el soldado. La soldadura es una de las actividades industriales más peligrosas; sus peligros incluyen riesgo de incendio, descarga eléctrica, gases comprimidos y vapores tóxicos. Como tal, la soldadura requiere el uso de protección personal para los ojos, las manos, los pies y el cuerpo. Las actividades de soldadura también requieren una vigilancia contra incendios durante y después del trabajo, lo que puede atrasar el cronograma de construcción y aumentar los costos.
La seguridad de los instaladores en el sitio de trabajo es de suma importancia; sin embargo, se vuelve aún más crítica durante los proyectos de expansión y/o readaptación en los que edificios como hospitales y escuelas donde se deben permanecer abiertos y en funcionamiento durante la construcción. Los beneficios de los acoples mecánicos ranurados pueden disminuir los riesgos para los trabajadores y, en los proyectos mencionados, para los inquilinos de los edificios. El método de unión ranurada para tuberías es el ganador indiscutible en cuanto a seguridad en comparación con la soldadura, una de las actividades industriales más peligrosas.
La acomodación de la expansión y la contracción térmica del sistema de tuberías
Al acomodar la expansión y contracción térmica en un sistema de tuberías, el método de unión ranurada para se ajusta a las prácticas de la industria. Al mismo tiempo, proporciona flexibilidad de diseño, reduce la tensión en el sistema mecánico de tuberías y ofrece un método de instalación más compacto, fácil de inspeccionar y productivo que otros métodos de unión de tuberías.
Las uniones flexibles que utilizan acopes mecánicos ranurados permiten el movimiento de la tubería debido al diseño de sus componentes. Las dimensiones de la cuña de las carcasas de los acoples de la tubería son más delgadas que el ancho de la ranura de la tubería, lo que permite que la cuña de la carcasa del acople de la tubería se mueva en la ranura de la tubería. Además, el tamaño de la carcasa del acople de la tubería permite la separación de los extremos de la tubería, lo que a su vez permite que la unión del tubo ranurado se adapte al movimiento lineal y angular. El acople mecánico proporciona una unión auto sujetada, y el diseño único sensible a la presión interna del sistema de tubería permite un sellado positivo incluso bajo la desviación y el movimiento lineal de la tubería.
Menos tiempo de inactividad
En los proyectos de remodelación, evitar la perturbación de los ocupantes del edificio y minimizar los excesos de costos asociados con el trabajo nocturno y de fin de semana puede ser un desafío. Los sistemas de unión mecánica de tuberías con ranuras pueden resolver estos problemas como una alternativa fiable a la soldadura y el rebordeado. La tecnología sin llama, ampliamente aceptada, es rápida y fácil de instalar y mantener, proporcionando compatibilidad entre el nuevo diseño del sistema y los sistemas existentes.
En muchos casos, el flujo en los sistemas de tuberías existentes puede ser desviado y mantenidos en funcionamiento mientras se trabaja en los sistemas antiguos o mientras se instalan los nuevos. El sistema ranurado elimina la necesidad de apagar completamente el sistema porque no hay necesidad de drenar y secar el sistema, y no se requiere un arco o una llama para desmontar o volver a montar la unión. Como resultado, los edificios pueden volver a su plena capacidad operativa muy rápidamente. Los beneficios de la unión en esta situación son simples: evitar el tiempo de inactividad. Para acceder a un sistema de tuberías unido con componentes ranurados, un trabajador simplemente desmonta dos acoples para desmontar una sección de tubería. Para completar el trabajo, los acoples ranurados se colocan fácilmente de nuevo en la tubería, y los pernos y tuercas se aprietan.
Reducción de los costos totales de instalación
Aunque el costo inicial de los materiales puede ser mayor que con la soldadura, los beneficios del ranurado se encuentran en la reducción del tiempo y los gastos de mano de obra. Basándose en la eliminación de la soldadura, y la necesidad de mano de obra altamente cualificada y relativamente cara, el montaje de los sistemas de acoples mecánicos reduce las horas de mano de obra, así como la tasa de trabajo. Esto contribuye a una reducción general de los costos del sistema de tuberías, conocidos como costos totales de instalación. Victaulic estima que los trabajos que requieren aplicaciones de soldadura exigen hasta un 45 por ciento más de horas de mano de obra en promedio sobre las soluciones de tuberías ranuradas, y a una tasa de mano de obra mucho más alta.
5. Ease and Speed of Installation
La tubería mecánica ranurada es inherentemente más rápida de instalar que cualquier otro método de unión de tuberías porque la unión y las carcasas de los acoples simplemente tienen que ser colocadas en los extremos de la tubería ranurada. Los tornillos y las tuercas se aprietan con herramientas manuales estándar. Después de la instalación, la mayoría de los sistemas ranurados pueden ser inspeccionados visualmente. El contacto en el cierre empernado metal-con-metal confirma que el acople de la tubería se ha instalado y asegurado correctamente en su lugar. La soldadura, por otro lado, a menudo requiere inspecciones con rayos X para asegurar una unión sólida. Los beneficios de los acoples de tuberías ranurados se demuestran en la facilidad y la rapidez de los ahorros en la instalación. Los acoples mecánicos Installation-Ready™ de Victaulic Victaulic para tuberías pueden instalarse hasta diez veces más rápido que la soldadura y seis veces más rápido que las bridas.
Es fácil observar los beneficios de los sistemas de tuberías ranuradas y ver cómo se están convirtiendo rápidamente en el estándar en las obras de construcción comercial. Con la capacidad de mejorar la seguridad del sitio de trabajo, acelerar y simplificar la instalación, reducir los costos totales de instalación y facilitar el mantenimiento y la expansión, las tuberías mecánicas ranuradas ocuparán por mucho tiempo un lugar en los juegos de herramientas de los contratistas. Cuando se añaden los beneficios de la ingeniería a la versatilidad del diseño de la mezcla; la acomodación de la expansión y contracción térmica, la desviación y el movimiento sísmico; y la atenuación del ruido y la vibración, las tuberías ranuradas se encuentran en una clase aparte.
Eche un vistazo a algunos de nuestros casos de existo para ver los beneficios de las tuberías ranuradas en acción.