Posted on January 15, 2021
Las tuberías de acero inoxidable tienen una larga historia en las minas. El material robusto y resistente a la corrosión es ideal para sistemas de tuberías de procesos mineros que están diseñados para proporcionar una larga vida útil.
La mina Lihir ha estado operativa desde mediados de la década de 1990, procesa hasta 15 millones de toneladas de material por año y es la quinta mina de oro más grande del mundo. Ubicada en Papúa Nueva Guinea, un país ecuatorial rodeado por el océano, la mina está constantemente expuesta a condiciones climáticas húmedas y rocío de mar, lo que crea un ambiente extremadamente corrosivo para los metales y una aplicación ideal para tuberías de acero inoxidable. La mina depende de la larga vida útil de sus sistemas de tuberías debido a la lejanía del sitio, lo que puede complicar y alargar los programas de mantenimiento.
El programa de obras de mantenimiento de la mina de $ 45 millones incluyó un proyecto para reemplazar tuberías corroídas existentes por tuberías de acero inoxidable robustas y resistentes a la corrosión. Los productos Victaulic Vic-Press ™ para tuberías de acero inoxidable se eligieron para proporcionar un sistema de tuberías de alta calidad que cumpla con las normas ASME. Las preocupaciones clave del propietario y del ingeniero eran garantizar la integridad de las uniones y aumentar la vida útil de los sistemas de tuberías.
Una mejor forma de unir tuberías de acero inoxidable en minas
En comparación con el roscado, Victaulic Vic-Press para tuberías de acero inoxidable no requiere mano de obra calificada para operar equipos especiales. Las uniones Vic-Press se presionan en su lugar con una pistola de mano que es fácil de operar. Esta facilidad de instalación permitió que la mano de obra local pudiera instalar este sistema de tuberías y aseguró uniones consistentes y correctamente instaladas durante todo el proyecto. Además, Victaulic Vic-Press se instaló 6 veces más rápido compara a tubería roscada.
Los sitios remotos no coinciden con la presencia global de Victaulic
Los representantes de Victaulic trabajaron en estrecha colaboración con el equipo del proyecto de la mina Lihir; desde la etapa de viabilidad y selección del producto con el ingeniero, hasta la etapa de licitación con los contratistas. Victaulic también se coordinó con los equipos de adquisiciones de la mina para obtener pronósticos de inventario avanzados para garantizar que los materiales de Victaulic se entreguen a tiempo. A pesar de la ubicación remota, representantes de Victaulic visitaron el sitio de la mina Lihir para brindar capacitación práctica a la fuerza laboral local en Papúa Nueva Guinea, brindando seguridad y tranquilidad total a todas las partes interesadas de que el sistema se instalaría correctamente y cumpliría con los requisitos de los códigos de ASME.
Haga clic aquí para experimentar las soluciones de sistemas de acero inoxidable Victaulic y conocer más sobre cómo satisfacen las necesidades de instalaciones y proyectos en todo el mundo.