Posted on October 22, 2019
Aprovechando de más de 100 años de experiencia in situ y una combinación de formulación de materiales, diseños de ingeniería y control de calidad propios han permitido que Victaulic optimice las propiedades materiales del elastómero para desarrollar mejores productos y componentes de productos, que directamente benefician el usuario final. En esta nota, aprenderás cómo Victaulic se ha posicionado para aportar mayor valor a sus clientes por medio del diseño, desarrollo y fabricación de sus empaquetaduras y sellos elastoméricos.
¿Qué es una unión Victaulic?
En el corazón de cada unión mecánica de tubería de Victaulic encontrarás una junta elastomérica estratégicamente diseñada por Victaulic. Cada empaquetadura elastomérica se fabrica para encajar dentro de la cavidad de las carcasas del acople, y al ser comprimida y energizada durante el apriete, es responsable de crear un sello positivo en la tubería. Las carcasas de los acoples son responsables para asegurar la empaquetadura en la posición correcta para el sellado adecuado y la provisión de la integridad estructural de la unión.
El desarrollo de los elastómeros de Victaulic
A lo largo de los años, Victaulic reconoció la complejidad de los elastómeros y una manera de continuar la evolución de la industria de unión de tuberías sería profundizar su conocimiento de las empaquetaduras elastoméricas, el corazón de la unión de tubería de Victaulic. Aunque tanto el proceso de fabricación y las materias primas seleccionadas cumplían con los estándares del sector, Victaulic previó que entre más conocimiento se dedicaba a esta área, más se podría posibilitar mejorías de proceso e innovación.
Victaulic se fundó con base en la innovación en 1919, y la clave para su crecimiento y éxito continuo ha sido un compromiso inquebrantable con la innovación. Con la posibilidad de innovar en el ámbito de empaquetaduras y sellos elastoméricos como norte, Victaulic construyó equipos de químicos e ingenieros enfocados en desarrollar formulaciones propias de elastómeros únicos a aplicaciones individuales donde se utilizaban productos de Victaulic en el momento, pero con un ojo puesto en cómo se podrían utilizar a futuro. Desde entonces, los equipos de Victaulic han desarrollado – y siguen desarrollando – muchas formas y versiones de elastómeros Victaulic.
Integración vertical de elastómeros y empaquetaduras de Victaulic
A medida que nuestra base de conocimiento ha aumentado, nuevas oportunidades se realizaron por medio de la innovación en las formulaciones, mejorías en procesos y fabricación global. La integración vertical de las empaquetaduras de Victaulic creyó una sinergia única entre el componente de diseño y el desarrollo de material que permitió el mayor valor en el producto final.
Por medio del desarrollo interno de formulaciones propias y colaboraciones con suministradores de materias primas para elastómeros de Victaulic, Victaulic tomó control de las propiedades elastoméricas y todos los materiales compradas – a nivel nacional y mundial.
Victaulic es muy selectivo a la hora de escoger materias primas y sus fabricantes. Auditorías periódicas de los emplazamientos e inspecciones de materiales aseguran que se adhieren al nivel más alto de calidad. Además, Victaulic coordina e implementa planes de control para el manejo de los materiales y la producción.
El equipo nivel doctorado de químicos, ingenieros químicos y científicos de polímeros trabajan conjuntamente con especialistas de diseño para crear formulaciones propias de elastómeros, específicamente para su uso como uniones mecánicas ranuradas. Por medio de esta colaboración, los ingenieros usan el último software de análisis de tensión para asegurar la optimización de los sellos para un desempeño a largo plazo. Desarrollar la solución de unión perfecta es un proceso continuo y los ingenieros trabajan incansablemente para aumentar el nivel de desempeño de los productos elastoméricos de la compañía.
Después de que se diseñe las formulaciones, instalaciones de Victaulic con certificación ISO 9001 moldean, procesan y ponen a prueba las empaquetaduras elastoméricas para asegurar el desempeño óptimo como parte de un proceso global continuo de mejoramiento, que aprovecha de una base amplia de experiencia.
La integración vertical permite a Victaulic a ser proactivo y ágil hacia las necesidades de los clientes y las cambiantes demandas de la industria mientras se produce un producto de la más alta calidad.
Elastómeros de Victaulic superan estándares de la industria
Con un enfoque en mejoramiento riguroso y continuo, y la habilidad de controlar mayor parte del proceso por medio de la integración vertical, los elastómeros de Victaulic superan los estándares de la industria. De hecho, Victaulic asegura que los elastómeros cumplen con las necesidades del usuario final al probar el material como componente de un producto acabado, no solo como material.
Los requerimientos y escrutinios a que se someten los productos elastoméricos de Victaulic no tienen paralelo. En seguida, ofrecemos algunas de las pruebas desarrolladas por ingenieros de Victaulic que se utilizan en empaquetaduras de Victaulic:
- Capacidad química - Esta serie de pruebas determina la capacidad de un elastómero de aguantar exposición a varias químicas y temperaturas. Solamente compatibilidad de un 100% recibe una clasificación recomendada. El hinchar de volumen, que mide la resistencia del elastómero a la absorción de un fluido, es solo una de las características materiales que examina Victaulic para determinar las capacidades químicas de su producto elastomérico.
- Envejecimiento acelerado – Es la combinación de experiencia de campo e ingeniería que permite que Victaulic desarrolle pruebas que reflejan escenarios de la vida real con exactitud. Por ejemplo, los ingenieros de Victaulic pueden simular el envejecimiento de sus productos elastoméricos, al exponerlos a entornos acelerados. En una de estas pruebas, las empaquetaduras se exponen a envejecimiento por calor para determinar si mantienen sus propiedades elásticas y si se recupera de tensión compresiva por un tiempo prolongado.
- Tensiones normales y anormales – Esta serie de pruebas asegura que los productos elastoméricos de Victaulic funcionen eficientemente bajo las condiciones de servicio más severas. Los ingenieros examinan cómo las empaquetaduras resisten deformación al igual que retener su forma y capacidad de responder.
¿Esto qué significa para clientes de Victaulic?
Las empaquetaduras y sellos de Victaulic se diseñan estratégicamente para cumplir con las necesidades reales de clientes. Por medio de pruebas exhaustivas, Victaulic puede predecir el desempeño de sus productos elastoméricos en una multitud de configuraciones y en innumerables aplicaciones para brindarle aseguramiento de producto al cliente.
Además, la integración vertical y el conocimiento interno da a Victaulic la habilidad de reaccionar rápidamente ante las necesidades de la industria y los consumidores. Como Victaulic es el propietario del proceso, puede ser proactivo y actuar lo antes posible cuando se presentan cambios en la industria o las necesidades de consumidores.
Si buscas más información sobre una variedad de temas ligados a los productos de Victaulic, visite nuestra biblioteca de informes técnicos.
Para ver comunicados sobre la compañía y los productos, casos de éxito, ferias comerciales y eventos, y artículos que cubren la industria e información relacionada con la compañía, visite el blog de Victaulic.