Posted on August 14, 2018
Con los avances en el escaneo 3D, es fácil asumir que el escáner está garantizado para brindarle modelos precisos y fáciles de usar, sin embargo, el escaneo en sí no es un método de prueba completa. Nuestros expertos comparten sus consejos de escaneo en 3D para garantizar que su próximo proyecto dé en el blanco.
Consejo de captura de realidad 1: planifique previamente su escaneo en 3D
Un escaneo es tan bueno como la planificación previa realizada antes de que el escáner llegue al lugar de trabajo. Nuestros expertos recomiendan que las personas recorran el lugar de trabajo y planifiquen sus puntos de escaneo antes de comenzar el proyecto. Estar en el lugar y comprender dónde se encuentran las áreas congestionadas y las obstrucciones lo ayudará a identificar dónde colocar su escáner para cada imagen. Recorrer el lugar de trabajo agiliza el proceso al tiempo que garantiza que todo el proyecto sea visible cuando importe sus escaneos de nube de puntos.
"Incluso con el mejor hardware y software a su disposición, la planificación y comprensión adecuadas de las necesidades de su proyecto es esencial para minimizar el tiempo de escaneo, maximizar su eficiencia y garantizar escaneos de proyectos de la más alta calidad". - Justin Conley, coordinador de tuberías, diseño y construcción virtual de Victaulic
Consejo 2 para capturar la realidad: piense como el escáner
Si no puede ver algo, tampoco su escáner. Cuando esté en un lugar de trabajo, asegúrese siempre de realizar escaneos teniendo en cuenta el punto de vista del escáner. Muchas veces esto significa tomar escaneos desde múltiples ángulos para asegurar que se capture la imagen completa. También es importante tener en cuenta el nivel y el ángulo del escáner. Si el escáner está por debajo del nivel de los ojos al evaluar un espacio, el resultado puede ser una imagen completamente diferente a la que esperaba.

Consejo 3 para capturar la realidad: escanee con su objetivo final en mente
Antes de tomar su escaneo de origen, piense en su entregable final. A veces, necesita un edificio completo escaneado para su modelo, mientras que otras veces, es posible que solo necesite una sala de máquinas o tuberías de distribución en un pasillo. Si no está escaneando con su proyecto en mente, puede perder puntos críticos en una sala o pasar tiempo escaneando información que no es pertinente para su proyecto. Recuerde por qué está tomando cada escaneo para asegurarse de no terminar con mucho ruido adicional al importar sus modelos a Revit.
Consejo 4 para capturar la realidad: no temas ... tus datos están respaldados
Un temor que tienen muchas personas es que uno de los muchos escaneos que se toman en el sitio se pierda o no coincida con el escaneo de origen. El miedo a la pérdida de datos es la razón por la que nuestros expertos recomiendan invertir en un escáner 3D que tenga un registro in situ incluido en el hardware. Mientras que la tarjeta SD de la cámara le da la seguridad de que su modelo tiene una copia de seguridad, el registro en el sitio proporciona una conexión en tiempo real de puntos de datos, lo que le permite escanear rápidamente su sitio y salir con la confianza de que no volverá a la oficina y no deseando de haber realizado exploraciones adicionales.
Estos consejos de captura de la realidad, junto con los avances en la tecnología de escaneo, pueden ayudar a impulsar sus modelos al siguiente nivel. La coordinación inicial realmente puede comenzar con el escaneo 3D, sin la necesidad de modelar en las paredes, techos, pisos y obstrucciones. Ya sea que esté trabajando en un trabajo de modernización o tenga limitaciones espaciales que afecten a su proyecto, el uso de captura de realidad puede agilizar sus flujos de trabajo y acelerar su proceso BIM.
Haga clic aquí para ver cómo Victaulic utilizó el escaneo 3D para llevar el Detroit News Building al siguiente nivel.