Posted on October 21, 2019
Tiempo de inactividad: bridas vs. Uniones para tuberías ranuradas
Si una conexión bridada fue forzada a alinearse durante el ensamblaje inicial, los extremos deberán separarse para acceder a la unión y reemplazar la empaquetadura de la brida. Separadores de bridas (herramientas hidráulicas) están disponibles para poder separar las bridas. Pero cuanto más grande es una brida, más difícil es separarla. Dependiendo de cuánta desalineación se haya superado durante el ensamblaje inicial, esto crea tensiones dentro de la tubería de modo que las bridas pueden volver a su posición original en frío al retirar los pernos.
La unión de tuberías con bridas también emplea una serie de pernos y tuercas para comprimir una empaquetadura a una carga muy alta entre las caras de dos bridas, lo que hace que la empaquetadura se adhiera a una o ambas bridas. En definitiva, creando una deformación permanente. Cada vez que se dañe la empaquetadura, deberá rasparse ambas caras de la brida para evitar dañar la superficie de sellado. La empaquetadura tendrá que ser reemplazada por una nueva, aumentando nuevamente el tiempo de inactividad y, por lo tanto, el costo.
Las uniones para tuberías bridadas aumentan el tiempo de inactividad en los proyectos
Durante la instalación, los pernos y tuercas de una unión bridada deben apretarse en forma de estrella con requisitos de torque específicos. Es necesario tener una carga nivelada durante la alineación de los agujeros de los pernos, lo que requiere mucho más tiempo en comparación con la inspección visual requerida en las almohadillas de los acoples Victaulic y, en algunos casos, no requiere torque. Para el acceso, la modernización o la expansión del sistema de tuberías, las bridas no son la solución ideal.
La misma secuencia de apriete de pernos que requiere mucho tiempo y que se requiere en la instalación inicial también se requiere al volver a ensamblar la brida. Una vez realineadas, las uniones de tubería de brida atornilladas desafortunadamente no brindan una confirmación visual de la instalación adecuada. Llenar y presurizar el sistema de tuberías es la única medida para garantizar que no haya fallas en la unión bridada. Para adaptarse a la vibración del sistema de tuberías y reducir el ruido, los sistemas de unión de tuberías con bridas emplean productos como fuelles de goma o mangueras flexibles trenzadas. Estos productos especiales con bridas requieren inspección y reemplazo periódicos si hay alguna evidencia de agrietamiento o abultamiento. No realizar este mantenimiento regular puede resultar en una falla del producto y una emergencia no programada de tiempo de inactividad y daños por agua.
¿Qué utilizo para evitar el tiempo de inactividad de las bridas? Acoples y conexiones para tubería ranurada
Evite el tiempo de inactividad de las uniones bridadas con la facilidad y la velocidad de mantenimiento de los acoples de tubería ranurados. Es más probable que los proyectos se realicen según lo programado porque es más rápido y fácil para los equipos de mantenimiento, lo que proporciona una mejor eficiencia operativa del sistema. Cuando se mantiene adecuadamente, se consume menos energía. A su vez, hacer felices a los propietarios.
La misma característica de los sistemas de tuberías acoplados con uniones ranuradas que acelera la instalación (menos pernos, alineación de los extremos de la tubería más fácil y sin requisitos de torque) también hace que el mantenimiento del sistema sea una tarea rápida y sencilla. A diferencia de una unión bridada atornillada que puede ejercer una tensión variable en la junta, las tuercas y los tornillos, un acople para tubos ranurados mantiene la unión en una compresión precisa y uniforme que garantiza un sellado positivo.
Cuando es necesario mover, rotar, cambiar o agregar una tubería, un acople de tubería ranurada hace que esta tarea sea mucho más eficiente que con una union bridada atornillada, que siempre tiene más pernos que un acople ranurado. Por ejemplo, para tener acceso a limpiar una canasta de un colador de 8 pulgadas, el acople ranurado solo requiere la extracción de dos pernos y la empaquetadura se reutiliza. Mientras que una unión bridada requeriría la remoción de ocho pernos, remoción y reemplazo de la empaquetadura y luego la reinstalación de los pernos. Por estas razones, los acoples para tubería ranuradas son el mejor método para unir tuberías cuando es fundamental minimizar el tiempo de inactividad del sistema.
Consulte nuestra otra publicación de esta serie de dos partes, Por qué no usar uniones de tuberías bridadas, para saber por qué los acoples de tuberías ranuradas son el mejor método para unir tuberías cuando los horarios de construcción son apretados.