Posted on October 21, 2019
El procedimiento de alineación de bridas es mucho más crítico que el montaje de uniones para tuberías ranuradas
El procedimiento de alineación de la brida se compone de tres pasos monótonos, pero necesarios
- Fabricación de la brida a la tubería
- Alineación de los orificios de los pernos
- Caras de brida cuadradas
Las uniones de tubería bridadas tardan en instalarse
Durante la instalación de una brida, los agujeros de los pernos deben estar alineados con precisión y las caras de las bridas que harán contacto deben estar cuadradas. El índice de orificios para pernos en las entradas y salidas del equipo debe alinearse perfectamente con la brida de la tubería que se conectará a la unidad. A medida que la prefabricación de tuberías se vuelve más frecuente, la orientación de la brida se vuelve más crítica ya que la orientación incorrecta de la brida crea una serie de problemas de desalineación que requieren un trabajo de campo oportuno. Además, solo después de alinear los agujeros para los pernos de la brida y las caras de contacto, se pueden instalar y apretar los numerosos pernos y tuercas en un patrón de estrella específico al par de torsión requerido para asegurar la unión. La instalación de los sistemas de bridas es exponencialmente más larga que la de los sistemas ranurados debido a la alineación precisa necesaria, los múltiples pernos y tuercas y la soldadura de un sistema 100 por ciento rígido. ¿Sabía que solo se necesitan 40 segundos para ranurar un segmento de tubería de 6 pulgadas?
Los problemas de alineación de las bridas se vuelven más difíciles a medida que aumenta el tamaño de la tubería. Además, las bridas tienen aproximadamente el doble del ancho de la tubería, lo que dificulta su instalación en áreas con espacio limitado, especialmente cuando algunos de los pernos y tuercas pueden ser difíciles de alcanzar y apretar. Por ejemplo, el diámetro exterior (DE) de una tubería de 12 pulgadas es de 12,75 pulgadas y el diámetro exterior de un acople ranurado del mismo tamaño es de 15 pulgadas. Debido a la habilidad de poder orientar a 360 grados el acople para tubería ranurada junto con un perfil más pequeño, los hace ideales para trabajos como salas de máquinas, donde el espacio es limitado.
¿Qué uso en lugar de un procedimiento de alineación de bridas? Acoples y conexiones para tuberías ranuradas
Debido a que los acoples de tuberías ranuradas tienen menos pernos (y para algunos fabricantes, no hay requisitos de torque), la unión para tuberías ranurada es hasta seis veces más rápida de instalar que las uniones de tuberías bridadas y se puede hacer con herramientas manuales simples. En Victaulic, los acoples de tuberías ranuradas requieren solo dos pernos para tamaños de hasta 24 pulgadas; para tamaños de 26 a 60 pulgadas, solo cuatro pernos. A modo de comparación, una brida de 12 pulgadas utiliza 12 tuercas y pernos. Algunos fabricantes de acoples ranurados solamente requieren una inspección visual para confirmar si el acople está instalado correctamente, confirmando si las almohadillas de los pernos de las carcasas del acople logran contacto de metal con metal.
Los sistemas de tuberías instalados con acoples y conexiones para tuberías ranuradas no tienen los problemas de alineación que tienen las uniones bridadas. No hay un patrón de agujeros para alinear los pernos, y un acople de tubería ranurado se puede orientar en cualquier posición alrededor de la tubería en el campo para brindar un fácil acceso a los pernos y, a su vez, simplificar el procedimiento de ensamblaje. A diferencia de las uniones bridadas, los pernos y las tuercas de un acople ranurado son perpendiculares a las cargas del sistema primario, por lo que solo mantienen unidos los segmentos de la carcasa. La carcasa del acople también incluye la empaquetadura elastoméricas que mantiene un sello hermético durante los ciclos de presión y temperatura durante la vida útil del sistema, sin necesidad de mantenimiento.
Ejemplo real
Instalar una unión bridada de seis pulgadas en una tubería de acero al carbono de espesor de cédula 40 requiere ocho pernos y llevaría aproximadamente una hora y media para completarla. Esto podría completarse en solo 20 minutos usando una solución ranurada. O alrededor de diez minutos con un acople Victaulic Installation-Ready ™, ya que no es necesario desarmarlo antes de su instalación. Ambas soluciones ranuradas requieren solo dos tuercas y pernos.
Estos ahorros de tiempo continúan aumentando con los sistemas de tuberías de mayor diámetro. Una unión bridada de 36 pulgadas en una tubería de acero al carbono de 3/8 de pulgada de pared estándar requeriría 32 tuercas y pernos y alrededor de diez horas-hombre para completarse. Un acople ranurado de este tamaño solo requeriría cuatro tuercas y pernos y tomaría alrededor de dos horas. Por estas razones, los acoples de tubería ranurados son el mejor método para unir tuberías cuando los horarios de construcción son ajustados.
Consulte nuestra otra publicación de esta serie de dos partes, Por qué no utilizar uniones bridadas para tuberías, para saber por qué los acoples de tubería ranurados son el mejor método para unir tuberías cuando le preocupa el tiempo inactivo.