Posted on October 15, 2020
Within the mining industry, safety is incorporated into the mission statement and values of miners. From product selection, installation, and operational reliability, to ongoing maintenance and repair, the overarching miner goal is to operate an efficient and safe jobsite, with minimal environmental impact. The COVID-19 pandemic has added complexity to these miner goals. Mines now operate with more stringent safety standards and fewer personnel on site, showcasing the importance of both employee wellbeing and jobsite efficiency. Mine operators have been forced to do more with less, making mine downtime extremely costly, and product selection increasingly important.
Acomoda las pautas de seguridad de COVID manteniendo la productividad de la mina
De acuerdo con las directrices de MSHA, los mineros en el lugar deben evitar el contacto cercano y mantener una distancia social segura, obligando a los operadores de minas a operar con menos personas en el lugar, y creando turnos más cortos para los trabajadores de las minas. Por lo tanto, lograr más trabajo con menos personas en un lapso más corto se vuelve vital para mantener los sitios operativos y rentables.
But the good news is that the challenges that these COVID-19 mining protocols present to mine operators can be seen as opportunities to explore innovation and discover alternative ways to accomplish their goals. At Victaulic, we are working hard to be part of the solution that mines turn to. Since being introduced to the world in 1919, Victaulic pipe joining technology has been changing the game by providing efficient and economical ways to assemble pipe quickly, safely, and over long distances. Victaulic mine solutions are installed with simple hand tools and work can be completed up to five times faster when compared with welding, and up to ten times faster than fusing pipe. What’s more is that installation can be completed using a single person, making it the pipe joining solution that operators can trust to promote MSHA’s COVID-19 social distancing procedures.
Además, la tecnología de unión mecánica de tuberías también se puede instalar sin equipos grandes en el lugar. En comparación con la soldadura, donde las estaciones de soldadura, generadores y camiones diesel deben ser llevados in situ, exponiendo a las comunidades a contaminantes, los sistemas Victaulic se instalan utilizando herramientas manuales simples, reduciendo drásticamente las emisiones de carbono y mejorando la seguridad seguridad dentro de los entornos de trabajo de espacio confinado inherentes requeridos en una mina.
Seguridad para la vida de la mina
La seguridad durante la instalación es sólo una pequeña porción de los requisitos en un sitio de mina remota. Las minas que utilizan las soluciones de tuberías fiables de Victaulic proporcionan a los mineros la confianza de que el sistema de tuberías no solo es más rápido y fácil de instalar, sino también igual de fácil de reparar y mantener. La capacidad de dar servicio rápidamente a los sistemas de tuberías se traduce en tiempos de finalización más rápidos y con menos personal, minimizando el riesgo de exposición potencial a COVID-19 y protegiendo la salud, la seguridad y la productividad de la mina.
Obtenga más información sobre la rica historia de Victaulic de soluciones de unión mecánica seguras, eficientes e innovadoras y el impacto que esta tecnología puede tener en la productividad en el lugar de trabajo.