Posted on October 21, 2020
Plexa S.A. E.S.P. es una empresa matriz con más de 45 años de experiencia en la distribución, logística de transporte y almacenamiento de gas combustibles, como el gas licuado de petróleo (GLP), en el mercado colombiano. Con el crecimiento de la demanda del GLP en Colombia, Plexa a través de su división afiliada PlexaPort S.A, finalizo la construcción de un nuevo terminal marítimo en mayo del 2020, en la zona industrial Mamonal en Cartagena. Se estima que por medio de este nuevo terminal se podrá importar y suplir la mitad de la demanda de este combustible para todo el mercado nacional colombiano.
El reto de proteger 12 tanques de GLP
El proyecto está compuesto por un muelle, una línea de conexión de 1.200 metros de longitud, una red contra incendios y una terminal. El terminal marítimo tiene una capacidad total de almacenamiento de 25.000 barriles de GLP en 12 tanques y tendrá la capacidad de despachar 12.000 barriles diarios, que es equivalente a la mitad de la demanda nacional de GLP. Los ingenieros del proyecto en Plexaport tenían el reto de identificar y especificar el mejor método para proteger y refrigerar 12 tanques de almacenamiento de GLP, con un volumen conjunto de 1.080.000 galones. El equipo de Plexaport trabajo con la empresa Sistemas en Protección Contra Incendios (SPCI), una empresa especializada en el diseño e instalación de sistemas de protección contra incendios, con historia de utilizar soluciones innovadoras. Juntos, se determinó que un sistema de diluvio que utiliza boquillas abiertas y está compuesta de componentes confiables de alta calidad era la mejor opción para la protección de los tanques de almacenamiento de GLP en el proyecto, debido a la naturaleza del riesgo. Durante el proceso de contratación del montaje de la red contra incendio se decidió utilizar las soluciones Victaulic en los diseños entregados por la empresa Plexaport.
Instalación de una red de diluvio confiable
La red de diluvio de este proyecto está compuesta de tuberías de acero al carbón galvanizada con diámetro de 2 y 6 pulgadas y se seleccionó el método de unión mecánica ranurada, específicamente acoples ranurados Victaulic Estilo 009N, para acoplar los segmentos de tubería, conexiones y válvulas ranuradas en vez de soldarlos o utilizar bridas, por su seguridad, confiabilidad y eficiencia de instalación. Además, cada tanque de GLP se está protegiendo por una válvula de diluvio de Victaulic Serie 769N FireLock NXT™ Vic-Quick Riser con un trim de disparo eléctrico. El solenoide eléctrico del trim de activación de cada válvula se conectó al sistema de detección de incendios y chispas del proyecto, para asegurar la activación de las válvulas cuando se detecte un incendio. También se utilizaron las válvulas de diluvio en 2 pulgadas en las líneas para proteger un cuarto de bombas y compresores de GLP. Todas las válvulas de diluvio se ordenaron en la configuración Vic-Quick Riser, que son válvulas que se entregan preensambladas son su trim, válvulas de control, interruptor de alarma, y drenaje que permiten una instalación rápida y simplificada en el campo.
Al momento en que el sistema de detección reciba una señal indicando un incendio, genera la activación de un solenoide eléctrico en las válvulas que permite la apertura de las mismas y el paso de agua a un total de 1.104 boquillas de aspersión marca Victaulic Estilo V12, las cuales se encargan de distribuir el agua con un patrón de descarga que cubre toda la superficie de los tanques. El patrón de descarga de la boquilla de aspersión abierta está diseñado específicamente para absorber el calor del exterior de los tanques que puede generar una fuente de ignición y evitar la explosión de uno de los mismos. La eficiencia de cobertura de la red de diluvio se probó antes de la entrega del proyecto, con todas las válvulas activándose exitosamente.
Un sistema probado y confiable listo para proteger
El sistema de diluvio paso las pruebas de presión y operación con éxito, y actualmente está protegiendo el terminal que empezó a operar el 26 de agosto del 2019, y recibió el primer buque con una carga de GLP para distribución en Colombia. Este logro demuestra la importancia de una buena sinergia entre el propietario, el contratista, y el fabricante de los productos instalados en la obra. Esta relación permitió excelente comunicación y coordinación para asegurar que los productos se entregaran a tiempo, ayudando a los equipos de Plexaport y SPCI con realizar la instalación de este proyecto a tiempo y exitosamente.
Este nuevo terminal permitirá a Plexaport recibir hasta 4 barcos al mes con el propósito de suplir combustible a una variedad de mercados domésticos incluyendo el de transportación y de generación eléctrica. Este proyecto asegurara que Colombia se prepare para un aumento en el uso del GLP por ser un combustible relativamente limpio comparado a la gasolina y al gas natural.