Posted on July 14, 2020
NFPA publica más de 300 códigos y normas de consenso destinados a minimizar la posibilidad y los efectos de un incendio y otros riesgos. Estos códigos y normas son administrados por más de 250 Comités Técnicos de todo el mundo. El próximo verano de 2020, lanzarán NFPA 770 en sistemas híbridos (agua y gas inerte) de extinción de incendios. Esto es lo que necesita saber sobre NFPA 770:
¿Qué es NFPA 770 en sistemas híbridos (agua y gas inerte) de extinción de incendios?
NFPA 770 is the first-ever Standard on Hybrid (Water and Inert Gas) Fire Extinguishing Systems. NFPA 770 standard is prepared for the use and guidance of those charged with the purchasing, designing, installing, testing, inspecting, approving, listing, operating, or maintaining of hybrid fire-extinguishing systems, in order that such equipment will function as intended throughout its life. This standard contains the minimum requirements for the design, installation, acceptance, inspection, testing, and maintenance of hybrid fire-extinguishing systems that use a combination of atomized water and inert gas to extinguish fire. This standard will be in the 2021 Edition. Watch Bob Ballard, Fire Protection Technology Manager, give an overview of the newly developed NFPA 770.
Why was it created?
NFPA 770 fue creado porque los sistemas híbridos de extinción de incendios aún no eran compatibles con las normas actuales. Anteriormente, había dos normas que abarcaban tipos similares de sistemas de extinción de incendios: NFPA 750 para agua nebulizada y NFPA 2001 para agentes limpios. Los ingenieros de Victaulic inventaron una forma de producir gotas de agua más pequeñas combinando nitrógeno en la ecuación. El diseño del sistema Victaulic Vortex superó el alcance de ambos estándares. NFPA reconoció que necesitaban un nuevo documento para cubrir los sistemas híbridos de extinción de incendios.
¿Cuáles son ejemplos de aplicaciones adecuadas bajo NFPA 770 en sistemas híbridos (agua y gas inerte) de extinción de incendios?
Se permitirá el uso de sistemas híbridos de extinción de incendios para extinguir incendios de clase A, clase B y clase C de conformidad con la lista o los datos de pruebas de incendios que sean aceptables para la autoridad competente. Las aplicaciones típicas incluyen:
- Archivos
- Bibliotecas
- Museos
- Bóvedas
- Sistemas de fuente de alimentación ininterrumpida (UPS)
- Conductos de cable y pisos falsos
- Cajas de guantes y otros equipos de procesamiento similares
- Almacenes para líquidos inflamables
- Habitaciones para máquinas y equipos técnicos
- Turbinas, combustión, vapor e hidroeléctricas
- Transformadores y generadores cerrados
- Líneas de decapado y otros procesos similares que utilizan tanques no metálicos
Para obtener más información sobre el sistema que desencadenó una revolución, el Victaulic Vortex™ Sistema Hibrido de Extinción de Incendios, haga clic aquí.