Posted on July 6, 2017
AWWA ACE 2017 estuvo lleno de emocionantes reuniones de comités y debates que cambiaron el juego. La reunión M11 de este año no fue una excepción, con conversaciones que vibraban sobre soluciones innovadoras a las instalaciones tradicionales de arnés M11 y acoples de tipo mango atornillado. Los miembros del comité de Victaulic, incluyendo Christian Sundberg y Wayne Biery, mostraron una de estas nuevas innovaciones, la junta de movimiento dinámico Estilo W257. Esta unidad preensamblada, compuesta por acoples flexibles Estilo W77 AGS y segmentos de tubos prediseñados, está construida para acomodar hasta 4 '' de asentamiento diferencial, movimiento térmico y sísmico. La junta está diseñada para el entierro directo con pernos y tuercas de acero inoxidable y recubrimiento epoxi conforme a los requerimientos de AWWA para reducir la corrosión y el mantenimiento durante toda la vida útil del sistema. Lo que diferencia a esta junta de las instalaciones tradicionales es que se trata de una junta auto sujetada. El conjunto se puede instalar con sólo dos conexiones de almohadilla de perno, sin necesidad de arnés M11. Vea cómo funciona aquí:
El Estilo W257 es solo un ejemplo de las muchas tecnologías nuevas e innovadoras que se añaden a AWWA cada año. Esperamos ver lo que la conferencia de 2018 tiene reservado para nosotros. ¡Viva Las Vegas!