Posted on September 18, 2015
No pensarías que Victaulic tendría mucho en común con la NASA. Diseñamos y fabricamos sistemas de unión mecánica de tuberías y soluciones para sistemas de protección contra incendios; ellos construyen naves espaciales y exploran el sistema solar, entre otras cosas. Nuestros productos se utilizan en todo, desde los pozos de petróleo, en las plantas de tratamiento de agua municipales, hasta los rascacielos más altos del mundo. Los productos de la NASA se utilizan desde la Tierra hasta Marte... y más allá.
En realidad, tenemos una relación de más de 30 años. Después del primer vuelo del transbordador espacial en 1981, la NASA vino a nosotros con un problema: El calor abrasador, creado en el despegue, quemó el sistema de tuberías diseñado para enfriar la plataforma móvil de lanzamiento del transbordador espacial. La NASA necesitaba una forma rápida de reemplazar los tubos, y los acoples ranurados Victaulic para tubos fueron la respuesta. Nuestra relación se amplió en 2013 cuando nos dimos cuenta de que hay algo más que los dos tenemos en común: enfrentarse a la vibración.
Los científicos de la NASA saben una o dos cosas sobre la vibración. Las cápsulas espaciales no sólo tienen que soportar las fuerzas masivas de lanzamiento y reentrada, sino que el hardware (tornillos y tuercas) altamente sensible dentro de ellas debe funcionar. Para probar la capacidad de su equipo para amortiguar y resistir la vibración, la NASA construyó una Instalación de Prueba de Vibración y Acústica (NASA’s Vibration & Acoustics Test Facility o VATF por sus siglas en inglés) especializada en el Centro Espacial Johnson en Houston, Texas. En Victaulic, no tenemos que lidiar con los impulsores de cohetes sólidos o con la explosión de una explosión sónica, pero ¿qué mejor lugar para evaluar la capacidad de amortiguación y reducción de la vibración de nuestros acoples flexibles que la misma instalación que prueba las naves espaciales?
El control de la vibración en los sistemas de tuberías
Sabemos que comprende la importancia de acomodar la vibración en los sistemas mecánicos: las bombas, enfriadores y otros equipos generan vibraciones que pueden ejercer presión sobre los componentes y las conexiones del sistema. La vibración también crea ruido que se transmite a través de los sistemas de tuberías, lo que vuelve locos a los propietarios y ocupantes del edificio.
¿Pero sabía que puede especificar acoples flexibles Victaulic para atenuar la vibración? Los acoples flexibles también se adaptan a la expansión, contracción y deflexión generadas por cambios térmicos, asentamiento de edificios o suelos y actividad sísmica. El acople flexible permite este movimiento manteniendo una articulación positiva y autocontenida. La siguiente imagen muestra cómo los componentes de una unión ranurada flexible amortiguan la vibración:
"Todo esto puede ser cierto, pero he usado conectores flexibles durante años. ¿Por qué cambiar?" Hemos escuchado esa pregunta una o dos veces. Por un lado, el uso de goma sin restricciones como límite de presión en un sistema que, normalmente, tiene una envoltura metálica continua es menos que ideal. Más importante aún, los conectores flexibles son elementos de mantenimiento que requerirán un reemplazo eventualmente. Los acoples Victaulic ofrecen un encaje metálico constante y están diseñados para resistir la vida del sistema, sin necesidad de mantenimiento. Ah, y la parte más importante: Las pruebas en el VATF de la NASA demostraron que los acoples flexibles Victaulic ofrecen una mejor atenuación de las vibraciones que los conectores flexibles.
Probando los acoples
Built to simulate space flight and capable of generating up to 40,000 pounds of horizontal and vertical force, the shakers at NASA’s VATF lab are no slouch—but neither are Victaulic flexible couplings. We put the Style 77, Style 177, Style 177N, and Style W77 to the test in configurations of one, two, and three couplings in sizes ranging from 4 to 24” (100 to 600mm). For each size, tests were also done on pipe using double sphere rubber connectors and stainless steel braided pump connectors to compare the vibration dampening capabilities. Every assembly was filled with water and pressurized to 300 psi (20 bar), and vibration was measured at the source and after the couplings or connectors.
¿Los resultados? Para cada tamaño evaluado, tres acoples flexibles Victaulic instalados cerca de la fuente de vibración superaron a los conectores flexibles tradicionales. Lo has leído correctamente: Un método tradicionalmente utilizado para unir tuberías ofrece una mejor atenuación de las vibraciones que los dispositivos comúnmente especificados para acomodar las vibraciones. Las figuras siguientes muestran la mejora del rendimiento en las configuraciones de prueba de los acoples Victaulic sobre los conectores de goma de doble esfera y los conectores de bomba trenzados de acero inoxidable.
Tenga en cuenta que estos resultados son específicos de los acoples flexibles Victaulic. La formulación química y las técnicas de procesamiento utilizadas en las uniones Victaulic y el diseño patentado de los acoples Victaulic son las claves de sus cualidades de amortiguación de vibraciones.
Aunque la mayoría de los ingenieros nunca tendrán que diseñar un sistema de tuberías para su uso en gravedad cero o que pueda soportar ser lanzado al espacio a 18.000 millas por hora, tendrán el reto de mitigar los desagradables e incluso dañinos efectos del ruido y la vibración - si no en la fase de diseño, entonces en un momento mucho menos oportuno en el futuro. Los resultados de las pruebas en la Instalación de Pruebas de Vibración y Acústica de la NASA prueban que los acoples flexibles Victaulic cumplen y superan estos retos, a la vez que ofrecen beneficios adicionales que los conectores flexibles no pueden igualar.
Para saber más, revise el informe completo de la prueba de vibración.