Posted on October 28, 2019
A menudo, al abordar un problema, la primera solución considerada es una que se ha utilizado en el pasado, y en el caso de fallas de la unión de tubería de CPVC, ese método de reparación de tuberías más familiar utiliza soldadura por disolvente para restaurar las conexiones estancas. Sin embargo, ahora hay disponible un método mecánico de unión de tuberías CPVC que ofrece algunas ventajas distintas. En este artículo, cubriremos dos maneras de reparar y unir la tubería de CPVC, así como un estudio de caso de la vida real de una reparación mecánica exitosa de la tubería de CPVC.
Hay dos maneras de unir la tubería de CPVC:
1) Unir la tubería de CPVC por soldadura con cemento solvente
2) Unir a la tubería de CPVC mecánicamente
Cómo reparar y unir tuberías de CPVC con cemento solvente
Mientras que la soldadura con cemento solvente se usa ampliamente, es un proceso que requiere una buena cantidad de preparación y los conocimientos técnicos para ejecutar correctamente.
- Antes de que se pueda realizar cualquier trabajo en una tubería de CPVC dañada, se debe vaciar y limpiar, y se deben eliminar todas las rebabas y escombros de la tubería para que la imprimación y el cemento se puedan aplicar sin contaminación para permitir un sellado adecuado.
- Los trabajadores preparan la tubería de CPVC para evitar que la imprimación se salga del extremo de la tubería, luego extienden la imprimación sobre el interior de una pieza de tubería y el exterior de la otra.
- El cemento se aplica cuidadosamente sobre la imprimación. Este paso es fundamental para la integridad de la soldadura. Usar muy poco o demasiado puede afectar la calidad de la articulación.
- Una vez que las piezas están listas, el instalador las une, tuerce la tubería y mantiene las piezas en su lugar durante unos 30 segundos para evitar que la tubería insertada se salga. Para tamaños de 4” / DN100 y mayores, se recomienda un extractor de tubos.
- La unión debe fraguar durante al menos 15 minutos antes de poder manipularla y el sello no se cura hasta que el cemento se endurece. Este tiempo establecido depende de la temperatura exterior y del diámetro de la tubería de CPVC, que puede tomar desde 30 minutos (tamaños de tubería 2½ - 8” / DN65 - DN200) hasta dos horas (tamaños de tubería 10 - 15” / DN250-DN375). Para temperaturas frías hasta 24 veces el tiempo establecido es necesario.
- Cuando se complete el curado, se debe probar la reparación para asegurarse de que la junta se haya ensamblado correctamente. Si pasa la prueba de presurización, la tubería está lista para utilizarse.
Además de requerir una habilidad considerable por parte de los instaladores y una buena cantidad de tiempo para el curado, la soldadura con cemento solvente presenta riesgos tales como:
- Vapores, que crean peligros respiratorios y pueden causar irritación ocular grave, mareos o somnolencia; y
- Los gases de los compuestos pueden formar peróxidos explosivos, que pueden acumularse en el contenedor químico y explotar.
Mientras que soldadura con cemento solvente ha sido un enfoque familiar para la reparación de tuberías de CPVC, la introducción de un enfoque más limpio y más precisa que elimina los peligros asociados con objetivos de cemento de solvente para cambiar eso
Cómo reparar y unir tuberías de CPVC mecánicamente
- Usando una herramienta ranuradora por corte liviana y portátil, el tubero puede cortar una ranura precisa en el extremo de la tubería de CPVC en cédula 40 u 80, creando un perfil ranurado que permite instalar un acople mecánico usando solo una llave ratchet o pistola de impacto.
- Coloque el acople mecánico en el extremo del tubo de CPVC, inserte el segundo tubo y apriete las tuercas y los pernos hasta que se produzca un contacto de metal con metal en los cierres empernados.
- Se puede verificar visualmente una instalación correcta de unión mecánica de tubería de CPVC.
La solución mecánica Victaulic para reparar y unir tuberías de CPVC proporciona una unión limpia, rápida y confiable, eliminando los químicos y los olores asociados con los métodos de instalación tradicionales. El método Victaulic emplea un sistema de unión mecánica para tuberías ranuradas diseñado específicamente para su uso en tubería de CPVC y no requiere tiempo de curado. Los instaladores pueden unir mecánicamente esta tubería independientemente de las condiciones climáticas, sin herramientas especializadas y sin exposición a solventes y químicos peligrosos.
Para obtener más información sobre la solución del sistema de PVC / CPVC de Victaulic, haga clic aquí.
Siga leyendo para conocer cómo una instalación en Canadá experimentó de primera mano las ventajas de una solución mecánica para la reparación de tuberías de CPVC.
La reparación mecánica de tuberías de CPVC reduce el tiempo de inactividad de una planta de fabricación
According to Jeff Lamarche, co-owner of Pro Trades, “The installers were immediately comfortable with the cut grooving tool, which made the prep work easy.”
El sistema de tuberías tuvo que drenarse antes de que pudieran comenzar los trabajos de reparación, pero no fue necesario evacuar por completo la línea ya que la solución mecánica no requiere condiciones completamente secas. La ubicación de la fuga significó que no había mucho espacio para realizar la reparación de la tubería de CPVC, pero ese no fue un factor limitante. “Ranurar las uniones mecánicas facilitó la instalación del acople”, dijo Lamarche. “El contratista tuvo que gestionar algunas compensaciones, y eso fue mucho más sencillo con el acople Victaulic de lo que habría sido con un método de unión tradicional”.
Colocar el acople mecánico fue sencillo y verificar la integridad de la conexión fue fácil. "Los instaladores podían ver que cierres empernados entraban en contacto metal con metal entre los cierres y sabían que la unión estaba asentada correctamente en la ranura".
Dado que no se requieren herramientas o habilidades especiales cuando se utiliza un método de unión mecánica para CPVC, “los trabajadores no tuvieron problemas para realizar una reparación fácil y sin problemas, y terminaron el trabajo en un solo día, 48 horas más rápido de lo que podríamos haber logrado con soldadura con cemento solvente”, dijo Lamarche. “No podríamos haber terminado tan rápido con una solución convencional. "Poder volver a estar en operación tan pronto dice mucho del producto".
Con este éxito, Calframax ha ampliado su aceptación de los acoples mecánicos ranurados como una solución viable para las reparaciones de tuberías de CPVC y utilizará esta tecnología para una próxima reparación en la línea del sistema de enfriamiento de una acería.
¿Está interesado en aprender más sobre las tendencias del agua potable hacia el CPVC? Consulte este artículo publicado en la edición de julio de 2018 de Plumbing Engineer, que explica las razones detrás de la reciente aceptación de CPVC / PVC y los desafíos que enfrentan los contratistas de hoy al unir este tipo de tubería.
¿Busca más casos de exito? Consulte los casos de exito de Victaulic aquí.