Hoy en día la Diversidad de Densidad es un "tema clave" en la industria de los centros de datos - densidad ultra alta, computación de alto rendimiento (HPC-High Performance Computing por sus siglas en inglés) y aplicaciones de súper computadoras en comparación con las cargas típicas de los centros de datos de IT. Pero las discusiones sobre la densidad del estante pueden ser confusas y difíciles de visualizar. ¿Cómo se traduce la medición del uso de la energía del estante a través de kilovatios (KWs) en la medición de la carga de calor? Para un ingeniero mecánico, la TI es sólo un grupo de tostadoras o parrillas de barbacoa. En un esfuerzo por presentar una imagen más clara, 10 KW de carga de TI producen aproximadamente la misma cantidad de calor que una parrilla de barbacoa (35.000 BTU). Ese calor debe ser eliminado de forma segura y eficiente.
La TI tradicional utiliza menos de 10 KW por estante (una parrilla de barbacoa) y se apoya adecuadamente en la refrigeración por aire. Sin embargo, otro tema que se está discutiendo en los centros de datos este año ha sido el crecimiento de la Inteligencia Artificial (IA), el aprendizaje automático y el HPC - todas las aplicaciones que se benefician de un hardware informático compacto y de alta densidad de potencia que utiliza 40-80KW (4-8 barbacoas) por estante. Estas densidades de calor ultra altas requieren líquido para transportar el calor de forma segura, efectiva y eficiente fuera de un edificio o para reutilizarlo en otras aplicaciones. El aire simplemente no es efectivo para transportar altas densidades de calor. Así que la pregunta es: "¿Cuántas barbacoas tienes en tu estante informático? ¿Y cuál es tu plan para su enfriamiento?"
La adaptabilidad es clave. La mayoría de las aplicaciones informáticas estarán adecuadamente soportadas por soluciones de 10KW/estante en los años por venir. Pero las aplicaciones de IA están ganando cada vez más interés en un número creciente de industrias y aplicaciones. Y estas aplicaciones se benefician de procesadores que generalmente tienen una mayor densidad de potencia que los dispositivos tradicionales de TI. Los requisitos de una "super computadora" de 4-8 barbacoas/estante se están volviendo más comunes, pero todavía están lejos de ser el estándar de diseño.
La foto proporcionada representa un ejemplo de un sistema de refrigeración adaptable e híbrido en un centro de datos. El diseño inicial fue para una unidad de "controlador de aire del cuarto de computadoras" (CRAH por sus siglas en inglés) basada en agua helada (CW-Chilled Water por sus siglas en inglés) totalmente economizada para enfriar el flujo de aire del centro de datos. Cuando un cliente requirió una súper aplicación informática con TI enfriada por líquido, se desarrolló una solución híbrida creando un sistema de tuberías basado en un acople ranurado, de diseño preciso y fácil de alinear, para instalar un intercambiador de calor líquido/líquido que entregara el líquido refrigerante directamente a la carga de TI sin necesidad de trabajo en caliente y con un rendimiento garantizado.
Para una orientación adicional sobre lo que constituye una solución de tuberías de misión crítica. Haga clic aquí.
Para obtener más información sobre el mercado de refrigeración líquida de centros de datos. Haga clic aquí.