Posted on September 19, 2018
El comportamiento del consumidor está en constante evolución. Para mantenerse a la vanguardia, las empresas necesitan entender qué tendencias se están desarrollando y cómo eso afecta a satisfacer los deseos y necesidades de sus clientes. Con un auge reciente en la industria del almacenamiento, Victaulic se dio cuenta de la necesidad de introducir una innovación en la industria del almacenamiento: el Estilo V9 FireLock™ IGS™ Installation-Ready™ acople para rociadores con su línea correspondiente de rociadores FireLock IGS™ ranurados. Para comprender mejor los esfuerzos entre bastidores necesarios para proporcionar innovación en la industria del almacenamiento de información en protección contra incendios, nos pusimos al día con dos miembros del equipo de Victaulic que trabajaron en estos proyectos. Daniel Wake (DW),gerente de productos – Rociadores y Dispositivos y Wayne Bancroft (WB), ingeniero de proyectos senior compartieron sus ideas únicas.
¿Cómo es Victaulic líder en innovación de la industria de almacenamiento en protección contra incendios?
(DW) Debido a la velocidad a la que crece la industria del almacenamiento/naves industriales, los propietarios de los almacenes están creando espacios que no están desarrollados según las especificaciones para trasladar a los clientes a estos espacios lo más rápido posible. La tasa de rotación desde la construcción del espacio hasta la mudanza enfatizó la necesidad de adaptabilidad en las innovaciones de la industria del almacenamiento. La solución fue simple, crear un producto rápido y fácil de adaptar en cualquier momento. Antes de esto, solo existía una solución [roscar] y se pasaban por alto todos los problemas inherentes, incluidas las fugas y los desórdenes. La creación de un nuevo método permitió a los instaladores buscar una alternativa. Una verdadera innovación en la industria del almacenamiento, el acople para rociadores Estilo V9 les ahorra tiempo, dinero y reduce el riesgo al tener una instalación constante de rociadores.
¿Qué es único para el proceso de desarrollo de productos de Victaulic?
(DW) Lo que hace que el proceso de desarrollo de productos Victaulic sea único es la conexión que tenemos con nuestros clientes y asociaciones de la industria. Desde estar en comunicación regular con los que están en el campo hasta visitar sitios de trabajo nosotros mismos, Victaulic está ganando exposición a los problemas a los que se enfrentan nuestros clientes y las soluciones que necesitan. Los comentarios que recibimos nos permiten comprender los problemas comunes con el roscado y cómo podemos mejorar esos problemas con nuestras soluciones ranuradas. Con nuestras botas sobre el terreno, podemos aprovechar las tendencias para anticiparnos y crear soluciones de calidad como nuestra última innovación en la industria del almacenamiento. Dado que nunca ha habido un rociador sin roscas, Victaulic ejecutó lanzamientos de enfoque para recibir comentarios de los clientes para seguir entendiendo y satisfacer sus necesidades.
¿Por qué pasar de la tecnología de acople de dos tornillos a un acoplamiento para rociadores de un perno?
(WB) El diseño del acople para rociadores Estilo V9 FireLock IGS Installation-Ready IGS Installation-Ready es intuitivo a las necesidades de nuestros clientes. El diseño de acoples de rociadores de un perno vino del deseo de crear una solución de unión de tubería rápida y fácil.
El acople para rociadores Estilo V9 se puede orientar en cualquier dirección sin riesgo de dañar el rociador. El diseño de acoplamiento del aspersor de un perno ofrece velocidad y facilidad de instalación.
Pasos para instalar un acople para rociadores Victaulic Estilo V9
- Posicionado en el extremo ranurado
- Aprieta el perno
Con la inspección de contacto de metal a metal, no hay que apretar con una llave de torque. Un instalador añadió: "Sólo los sacas de la caja y los pones en el extremo ranurado, los aprietas... toma segundos en vez de minutos". Nuestro equipo consideró cuidadosamente las necesidades de los clientes al desarrollar el acople para rociadores Estilo V9 de un perno, una verdadera innovación en la industria del almacenamiento.
¿Cuáles son los beneficios de los acoples para rociadores de un perno a los contratistas?
(DW) El acople para rociadores Estilo V9 elimina la aplicación de torque a los cabezales de rociadores.
Los resultados de un rociador roscado que se está apretando en exceso:
- Un marco doblado
- Sello comprometido
- Un sello fuera de lugar
Estos resultados pueden provocar costosas fugas en el sistema.
Hay dos ventajas de los acoples para rociadores Estilo V9 para contratistas e ingenieros que los especifican
- La simplicidad del diseño reduce el riesgo
- Sin necesidad de par reduce el costo y el tiempo.
La solución de acoples para rociadores de un perno facilita a los contratistas el manejo del gran volumen de rociadores instalados en un espacio de almacenamiento. La fiabilidad del sello de la unión reduce el número de fugas en un sistema, lo que en última instancia ahorra tiempo y dinero. El acople para rociadores Estilo V9 es sencillo, ofreciendo una instalación coherente, lo que permite a los usuarios proporcionar una instalación idéntica en cada trabajo.
No importa las demandas de la industria o de los clientes, siempre puede contar con Victaulic para diseñar la confianza con calidad y valiosos beneficios. Para obtener más información sobre el nuevo acople para rociadores FireLock IGS de estilo V9 listo para la instalación, haga clic aquí: https://es.victaulic.com/systems/fpstorage-2/.