Publicado el 9 de enero de 2019
Mejorar la resistencia a la corrosión del roscado
Dado que el propósito principal de un sistema de protección contra incendios es salvar vidas y propiedades, es importante diseñar el sistema para un rendimiento confiable. Para garantizar que los sistemas de protección contra incendios funcionen según lo diseñado, es fundamental tener en cuenta la resistencia a la corrosión de las tuberías. Los ingenieros utilizan la relación de resistencia a la corrosión (En inglés, CRR-Corrosion Resistance Ratio) como medida para determinar cómo la tubería resiste la corrosión mediante la evaluación de la relación entre el espesor de la pared de la tubería y la susceptibilidad a la corrosión. Tubo corroído puede conducir a perforaciones causando fugas costosas, falla de un sistema y en el peor de los casos, una falla del sistema puede poner a las personas en peligro.
La corrosión es un problema masivo al roscar tuberías. Mientras que es posible drenar los sistemas de agua, siempre habrá una minúscula cantidad presente, incluso en sistemas secos. Cuando los sistemas de protección contra incendios están en uso, el oxígeno siempre estará presente en la tubería en forma de aire comprimido. Es inevitable que se generara corrosión – con la mezcla de metal, agua y oxígeno – crea la tormenta perfecta para ello.
Una práctica común es aumentar el espesor de la tubería en un sistema para aumentar la resistencia a la corrosión para este método de unión de tuberías, pero esto puede aumentar en gran medida el costo de los materiales y la instalación. Aunque el roscado es un método establecido– hay una manera de aumentar la resistencia a la corrosión que también ahorra dinero y mitiga el riesgo de falla del sistema: cambiar al ranurado por laminación y conexiones mecánicas.
El FireLock ™ Innovative Groove System™| IGS™ reemplaza las conexiones roscadas por uniones mecánicas. FireLock IGS mejora el rendimiento hidráulico y el CRR mientras utiliza una tubería de cedula 10, mejorando la durabilidad del sistema con uniones mecánicas y creando una vida útil más larga que la tubería roscada.
Tres razones para cambiar al ranurado por laminación en lugar de roscar un sistema de protección contra incendios
-
Enfoque más fiable para la seguridad
El ranurado por laminación es una solución más confiable para tubos de acero de 1 pulgada. Contrariamente al ranurado por corte y el roscado, el ranurado por laminación no elimina ningún metal, por lo que el espesor de la pared de la tubería no se ve comprometido. El ranurado por laminación de tubería de 1 pulgada de diámetro permite la simplicidad de usar tubo de cedula 10 en todo un sistema mientras se sigue aumentando el CRR.
Los métodos de unión de tuberías directamente aumentan la resistencia a la corrosión:
- Schedule 40 equals Threaded: 1.00
- Cedula 40 es igual al ranurado por laminación: 18.5
- Cedula 10 es igual al ranurado por laminación: 10.1
- Cedula 5 es igual al ranurado por laminación: 2.17
-
Innovación y reducción de costos
La capacidad de utilizar la tubería de cedula 10 para el ranurado por laminación en lugar de la tubería de cedula 40 roscada en tubos de acero de 1 pulgada de diámetro reduce drásticamente los costos de material y manipulación y aumenta la resistencia a la corrosión. Los beneficios incluyen:
- Mejorar las características hidráulicas del sistema aumentando el diámetro interior de la tubería
- Simplificación de ordenes
- Facilidad de instalación y mano de obra
La diferencia de peso es sustancial. Un sistema de supresión construido con tubería ranurado de cedula 10 de 1 pulgada podría ser hasta un 17 por ciento más ligero que un sistema construido con tubería de cedula 40, lo que no solo facilita la instalación, sino que reduce considerablemente los costos de material y aumenta la resistencia a la corrosión.
-
Cronogramas de proyectos comprimidos
Aumente la resistencia a la corrosión cambiando el método de unión de tuberías a conexiones mecánicas y experimente la velocidad de la herramienta de ranurado por laminación Victaulic RG2100. Con hasta una reducción de 55 por ciento en la preparación de tuberías en comparación con los subprocesos, las programaciones de proyectos se condensan cuantitativamente. El ranurado por laminación es actualmente aceptado y utilizado en tubería de tamaño superior a 1 pulgada debido a la facilidad de instalación, conexiones mecánicas también tienen sentido en tubería de diámetro pequeño. La misma fiabilidad y facilidad de confianza en la instalación que los clientes de Victaulic esperan de sus soluciones ranuradas, está disponible comercialmente para tubos de 1 pulgada de diámetro. Crear una solución rápida y sin desorden, proporcionando ranuras repetibles y consistentes en menos de cuatro segundos para aumentar la resistencia a la corrosión.
Aproveche los beneficios del premiado FireLock IGS™ de Victaulic para soluciones de tubos de acero de diámetro pequeño.