Posted on June 6, 2017
Hay (3) pilares que los ingenieros pueden utilizar para garantizar que el diseño del sistema de tuberías de su próximo centro de datos esté listo para la misión crítica. Esta filosofía, de los tres pilares se originó en el programa submarino, pero la mayoría de los ingenieros estarían de acuerdo en que estos pilares constituyen la base de cualquier solución de misión crítica. Los pilares son paralelos a la filosofía de Victaulic sobre soluciones de tuberías ranuradas y revelan limitaciones en las soluciones de soldadura/brida.
Below you will find a brief overview of those pillars, but if you happen to be in Orlando for 7×24 Exchange’s Spring Conference coming up in mid-June, our very own Don Mitchell and Larry Thau will be speaking on this topic at the conference. Or if you prefer to get your questions answered now, you can reach our team of experts by emailing them at [email protected].
El siguiente resumen incluye extractos del artículo de Don sobre los tres pilares que aparecieron en la revista 7×24 Exchange en su edición para la primavera del 2017.
Holistic Engineered Design Practices – All components designed and certified for performance as a system in support of the application. Minimal use of non-replicable design practices, maximum use of pretested components and systems.
"La evaluación integral de ingeniería de los sistemas de tuberías de misión crítica mira más allá de los componentes individuales con respecto al rendimiento general del sistema de tuberías. No se trata sólo de juntas soldadas frente a acoples mecánicos ranurados, se trata de cómo funciona la totalidad del sistema una vez que se une toda la tubería, los componentes están instalados y el sistema está funcionando.
“A diferencia de los sistemas soldados, en los que las uniones son rígidas, los sistemas de tuberías mecánicas ranuradas pueden usar acoples mecánicos rígidos y flexibles cuando y donde sea necesario. En un sistema soldado, el movimiento requiere dispositivos especializados, ya sea para ajustarse al movimiento térmico y el movimiento sísmico o bien, al ruido del sistema y la mitigación de vibraciones. Una opción alternativa es diseñar los sistemas con tuberías mecánicas ranuradas”.
Vertically Integrated Quality Control – Certification and traceability of both materials and component construction is fundamental to any mission critical application.
"El requisito de inspección de calidad y trazabilidad tanto de materiales como de fabricación es esencial para garantizar el rendimiento de las juntas soldadas y las juntas de tuberías mecánicas ranuradas. Incluso las mejores soldaduras tienen defectos, la pregunta principal es la gravedad de los defectos... Típicamente una inspección de radiografía de muestreo de 10% a 20% de las juntas es obligatoria para estas aplicaciones soldadas. Eso deja 80-90% de las soldaduras del sistema sin revisar. Para un acople mecánico ranuradora de tuberías, el control de calidad no es menos importante, pero es más fácil de verificar. Todos los acoples mecánicos ranurados deben estar certificados y trazables desde la ubicación y la fecha de producción por el fabricante... Es esencial verificar (producto) las pruebas con el fabricante del acople, ya que no todo el hardware cumple con los criterios de misión crítica como sistema."
Proper installation and Verification – The leading risk factor in any piping system is improper installation. In the case of a weld, radiography is typically required to guarantee proper joint installation.
"Desde el punto de vista de la instalación, los acoples mecánicos ranurados son rápidos y fáciles de instalar, pero si no se instalan correctamente, los desafíos son los mismos que con una mala soldadura... En los últimos años, el desarrollo de máquinas de ranurado inteligentes ha proporcionado confianza adicional y ha reducido aún más la ya mínima posibilidad de error de instalación... Además, algunos fabricantes ahora ofrecen servicios de inspección y garantías de rendimiento..."