Posted on May 20, 2020
Historia de la ranura
En 1919, Victaulic revolucionó la industria de unión de tuberías con la invención del acople mecánico. Aunque la tecnología de acoplada ha evolucionado más allá de la original unión mecánica de Victaulic, los principios detrás del ranurado de tuberías han resistido el paso del tiempo. En las uniones originales de Victaulic, el tubo se ranuraba por corte. Al hacer una ranura por corte, material del tubo se elimina físicamente del diámetro exterior del tubo, efectivamente maquinando una ranura en el tubo que luego podrá ser utilizada para que lado el acople ranurado sujete los extremos de los tubos.
En los años 1950, Victaulic revolucionó la industria nuevamente con la invención del ranurado por laminación. El ranurado por laminación, es un proceso de deformación en frio donde el extremo del tubo se comprime utilizando dos rodillos, formando la ranura sin desbastar el material del tubo. Este nuevo método era crítico en la evolución del sector, porque aceleraba la capacidad de la ranuradora en cuanto a velocidad, y requiere un mínimo de limpieza en comparación con el proceso del ranurado por corte.
Ranura por laminación
Aproximadamente 90 por ciento de los tubos ranurados hoy en día utilizan el método del ranurado por laminación debido a la facilidad del proceso, manteniendo al mismo tiempo un desempeño óptimo de la junta. El tubo se puede ranurar por laminación en 30 a 40 segundos por pulgada, en comparación con un minuto usando una ranura por corte. El proceso de ranurar por laminación también elimina la necesidad de usar aceites y la molestia de tener que limpiar las virutas de metal que se quitan del tubo en el proceso del ranurado por corte.
Animación de una Ranura por Laminación
Ranura por corte
A pesar de la popularidad del ranurado por laminación, el probado ranurado por corte sigue demostrando su utilidad en una variedad de situaciones. Por ejemplo, si la pared de un tubo es excesivamente gruesa, ranurarlo por corte provee una ranura más fiable. También, si el tubo esta forrado o revestimiento internamente, se recomienda el ranurado por corte para mantener la integridad del forro o el revestimiento. Hasta el material del tubo puede dictar el estilo de ranurado posible, algunos materiales de tubo solamente pueden ser ranurados por corte. Las ranuras por corte proveen ventajas de ingenieras adicionales, al permitir el doble del movimiento integrado en uniones flexibles en comparación con uniones flexibles montadas en tubos de extremos ranurados por laminación. Independientemente de su elección entre el ranurado por corte o por laminación, Victaulic ofrece una solución para sus necesidades al unir tuberías, con la confianza de 100 años de innovación detrás. Para más información sobre la tecnología ranurada, visite el sitio de web de Victaulic.
Animación de una Ranura por Corte