Posted on July 22, 2020
En Texas, ha habido cambios importantes en las fuentes de extracción de agua. Se están ejecutando medidas como el Proyecto de Abastecimiento de Agua Superficial para abordar el hundimiento que ha provocado la extracción de agua subterránea. Las soluciones de Victaulic para el mercado de infraestructura se están utilizando para abordar este problema crítico en Texas.
Subsidencia en el estado de la estrella solitaria
Durante años, el agua subterránea ha sido la principal fuente de agua de la región. Para extraer el agua subterránea, se deben perforar pozos o tuberías en el acuífero para permitir que el agua llegue a la superficie mediante una bomba. Cuando se han extraído grandes cantidades de agua subterránea de ciertos tipos de rocas, como sedimentos de grano fino, se produce un hundimiento de la tierra. El hundimiento de la tierra es el asentamiento gradual o el hundimiento repentino de la superficie de la Tierra debido al movimiento de material subterráneo. La eliminación de agua de los sedimentos del acuífero de grano fino comprime el acuífero dejando menos espacio poroso disponible para almacenar agua, lo que resulta en el descenso (hundimiento o asentamiento) de la superficie terrestre.
En la región de Houston-Galveston de Texas, las extracciones de agua subterránea comenzaron en 1863 cuando comenzaron las extracciones de los acuíferos Chicot y Evangeline. Para 1975, las extracciones de agua subterránea excedieron los 450 millones de galones por día. La demanda de agua siguió aumentando a medida que la población de esta región crecía a lo largo de los años. Las extracciones de agua subterránea suministraban a las instalaciones municipales, comerciales, industriales y agrícolas el agua que se demandaba.
Debido al resultado del bombeo excesivo de agua subterránea, gran parte de la superficie del suelo en la región de Houston-Galveston de Texas se hundió o se hundió. De hecho, la región de Houston-Galveston representa una de las mayores áreas de hundimiento en los Estados Unidos. Esta región enfrentaba consecuencias sustanciales debido al hundimiento de la tierra, como la reducción de la capacidad de almacenar agua en un acuífero, el colapso de los revestimientos de los pozos de agua, la tierra parcial o completamente sumergida y los daños a las carreteras, puentes, cimientos de edificios y otra infraestructura.
Esto provocó un movimiento en Texas para cambiar su fuente de agua del agua subterránea al agua superficial.
Detén el hundimiento
La Autoridad de Agua Regional del Condado de West Harris y la Autoridad de Agua de North Fort Bend se crearon a principios de la década de 2000 para combatir el hundimiento en la región. En asociación con la ciudad de Houston, estas dos autoridades están emprendiendo un proyecto de suministro de agua a gran escala. El Proyecto de suministro de agua superficial convertirá el agua subterránea de los pozos en agua de lagos y ríos, o agua superficial, para cumplir con los requisitos de subsidencia del distrito. El objetivo es tener una reducción del 60% del uso de agua subterránea para 2025; y una reducción del 80% del uso de agua subterránea para 2035.
Con el fin de satisfacer el aumento anticipado de la demanda y al mismo tiempo cambiar a la utilización de agua superficial en Texas, la Autoridad del Agua Costera desarrolló el Proyecto de Transferencia entre Cuencas de Luce Bayou (LBITP). El LBITP es un proyecto de suministro de agua de $ 318 millones que incluye una estación de bombeo de 500 MGD (ubicada en una parcela de 90 acres), aproximadamente 3.6 millas de tuberías, depósito de instalación e instalación de mantenimiento, 23 millas de canales abiertos para transportar el agua sin tratar a una estructura de emisario en el lago Houston. El LBITP conectará el suministro de agua cruda, con capacidad de tratamiento, al suministro de agua para la región.
En el Lago Houston, una estación de bomba de admisión transferirá el agua a la planta de purificación de agua Nordeste (NewPP). Además del LBITP, también hay un proyecto en marcha en NEWPP para ampliar la instalación de tratamiento de agua. El Proyecto de Expansión de la Planta de Purificación de Agua del Noreste se creó en preparación para las cantidades adicionales de agua cruda en el lago Houston que se están suministrando desde Luce Bayou. Los resultados de este proyecto agregarán 320 millones de galones adicionales por día de capacidad de tratamiento de agua.
Después de la transferencia y el tratamiento, más de 300 distritos de agua y clientes de la ciudad en el área metropolitana del norte y oeste de Houston y el norte del condado de Fort Bend obtendrán los beneficios del agua tratada. Según el Plan Estatal de Agua de 2011, más de 9 millones de personas utilizarán los beneficios del LBITP para 2060.
El papel de Victaulic en el cambiante panorama de Texas
El equipo de infraestructura de Victaulic en Texas ha trabajado en estrecha colaboración con todas las partes interesadas en el proyecto de suministro de agua superficial. Tanto en el LBITP como en el proyecto de expansión NEWPP, las soluciones ranuradas de Victaulic para el mercado de infraestructura y agua se están utilizando en gran medida.
Un aspecto importante del LBITP es la estación de recuperación de raspa-tubos que se utilizará para el mantenimiento regular de las tuberías debido a los mejillones cebra presentes en el suministro de agua. La estación de recuperación de los raspa-tubos deberá resistir no solo las fuerzas de las operaciones diarias, sino también adaptarse al asentamiento presentado por el terreno.
El uso de la tecnología ranurada de Victaulic en la estación de recuperación de raspa-tubos logró reducir el espacio de la estación porque el diseño de los acoples flexibles puede absorber las fuerzas del sistema de raspa-tubos. Se pudo reducir el tamaño de la estación gracias a los componentes Victaulic especialmente diseñados, como las juntas de movimiento dinámico de Victaulic.

Las soluciones para infraestructura de Victaulic en la Estación de Recuperación de raspa-tubos Luce Bayou. En NEWPP, Victaulic pudo brindar soluciones ideales y reducir el riesgo de la expansión de la planta de tratamiento de agua existente. Los productos Victaulic, como las juntas de movimiento dinámico, AGS y productos VBSP, se están utilizando durante los esfuerzos de expansión. La tecnología ranurada de los productos es ideal para este proyecto debido a su capacidad para acomodar asentamientos en espacios reducidos, además de brindar soluciones para la construcción del sistema.
"En Texas, los complejos desafíos de las cambiantes demandas y suministros de agua requieren soluciones de infraestructura innovadoras", según Craig West de Victaulic. Como Gerente de Infraestructura de Victaulic en Texas, West ha estado muy involucrado en ayudar a brindar soluciones a los complejos desafíos ". El uso de las soluciones de Victaulic para el mercado de infraestructura respalda la necesidad siempre cambiante de Texas de evolucionar y satisfacer las demandas de agua actuales y futuras”.
Haga clic aquí para obtener más información sobre la junta de movimiento dinámico de Victaulic.