Posted on July 26, 2017
Minimizar el riesgo de lesiones es de suma importancia cuando se trata de vertederos potencialmente peligrosos que producen metano. Maximizar la seguridad durante la instalación, modificación y mantenimiento de las líneas de extracción de gas metano es clave.
En un proyecto reciente de vertederos, una modificación de la línea de extracción de gas metano de polietileno de alta densidad (HDPE), los propietarios buscaron una solución que ofreciera un sello completo garantizado y seguridad in situ.
Introduciendo la solución Victaulic para sistemas de HDPE, una línea de productos de pequeño y gran diámetro para tubos de HDPE que prospera en condiciones adversas y extremas, cuenta con verificación visual para confirmar la instalación correcta y ofrece una manera de unir mecánicamente el HDPE, que es inherentemente más seguro que la fusión en un entorno de vertedero. Dada la presencia de gas metano, las juntas mecánicas para HDPE minimizan el riesgo de combustión, ya que se requiere poca o ninguna electricidad para la instalación.
En este caso, los propietarios de vertederos descubrieron el sistema de Victaulic para HDPE y estaban entusiasmados por una nueva solución que podrían utilizar incluso si la línea en cuestión estaba ovalada, húmeda y oxidada. En los casos que requerían ranurado, el uso de la opción de herramienta hidráulica de Victaulic significaba reducir la posibilidad de incendios dentro de las tuberías, algo que había sido un desafío para los propietarios en el pasado. Teniendo en cuenta su experiencia exitosa con esta modificación de la línea de extracción de gas metano, los propietarios esperan aprovechar las juntas mecánicas para simplificar y seguridad en futuros proyectos de mantenimiento, reparaciones u operaciones (MRO).