Posted on January 14, 2020
¿Un acople con carcasas de hierro dúctil en una tubería de acero inoxidable causará corrosión galvánica?
La fuerza, la resistencia a la corrosión y el bajo costo de mantenimiento son razones por las cuales los proyectos de servicios de construcción mecánica pueden requerir el uso de tuberías de acero inoxidable. Pero ¿cómo se deben unir las tuberías de acero inoxidable? ¿Debo de preocuparme por la corrosión galvánica si elijo un acople ranurado con segmentos de hierro dúctil? No. En este artículo, explicaremos cómo se produce la corrosión galvánica y por qué elegir una solución de unión de tubería mecánica ranurada es ideal para unir sistemas de tuberías de acero inoxidable y de cobre.
¿Qué es la corrosión galvánica?
La corrosión galvánica es el proceso electroquímico que daña el metal al reducir su resistencia y espesor. La corrosión entre metales diferentes también se conoce como la "corrosión bimetálica".
Tres cosas que deben estar presentes para que ocurra la corrosión galvánica:
- Dos metales diferentes
- Electrolito
- Ruta de retorno
¿Qué es un metal disimilar?
Para comprender metales disimilares, debe comprender la Serie Galvánica, que determina la nobleza o resistencia a las reacciones químicas de los metales.
La tabla de la serie galvánica enumera los metales en el orden de su nobleza. Los metales más nobles de la serie galvánica, se llaman cátodos. En cambio, los menos nobles se llaman ánodos. Los metales catódicos tienen un potencial relativo más alto, o voltios, que los metales anódicos.
En la corrosión galvánica, los ataques más severos ocurren entre metales que tienen mayores diferencias en los potenciales relativos. Por ejemplo, el titanio y el aluminio tendrían un ataque mucho mayor o más severo, en una situación de metal disimilar, que el cobre y el latón. Esto se debe al hecho de que el titanio y el aluminio tienen una mayor diferencia en los potenciales relativos en comparación con el cobre y el latón. (Lo cual se ilustra por su distancia entre sí en el gráfico de la Serie Galvánica).
¿Qué es un electrolito en relación con la corrosión del metal?
Para entender cómo y por qué ocurren los "ataques" entre metales diferentes, observaremos el flujo de iones de un metal a otro.
Todos los metales tienen potenciales eléctricos específicos relativos. Cuando metales de diferentes potenciales eléctricos están en contacto en presencia de un electrolito, una corriente eléctrica de baja energía fluye del metal anódico al metal catódico. Como se mencionó anteriormente, los metales más nobles son catódicos; Los metales que son menos nobles son anódicos y tienen más probabilidades de corroerse en relación con el metal catódico con el que está en contacto.
Cómo crear un camino para la corrosión del metal
Cuando dos metales diferentes entran en contacto en un entorno corrosivo, el metal anódico sufre corrosión galvánica mientras que el metal catódico mantiene la protección galvánica. Esta corrosión se crea porque el electrolito proporciona un conducto para la migración de iones, moviendo iones metálicos desde el ánodo al cátodo. Como resultado, el metal anódico se corroe más rápidamente de lo que lo haría de otra manera, mientras que el metal catódico se corroe más lentamente y, en algunos casos, puede no corroerse en absoluto.
La imagen a continuación es una representación de dos tubos metálicos hechos de metales diferentes que no están unidos correctamente y tienen agua que fluye a través de ellos.
En este caso, el metal anódico está a la izquierda. Este metal es menos noble, y los electrones viajan de este metal al metal catódico a través de la vía provista por el agua. En otras palabras, el agua es el electrolito que transporta los iones metálicos del metal anódico al metal catódico. Dependiendo del metal y el medio ambiente, el metal anódico eventualmente se corroerá con el tiempo. La corrosión de metales diferentes ocurre porque las dos tuberías no estaban aisladas eléctricamente entre sí adecuadamente.
Hay muchos casos en los que metales diferentes están en contacto entre sí, y no se produce corrosión. Un ejemplo cotidiano sería cuando llevas un centavo de cobre y una moneda de cinco centavos en el bolsillo. Usando la tabla de la Serie Galvánica, vemos que el cobre es más anódico o activo que el níquel. Tenemos dos metales diferentes que están en contacto entre sí; sin embargo, ninguna de las monedas experimenta corrosión. Eso es porque nos falta un electrolito y un camino.
El mismo concepto de las monedas de cinco centavos (níquel) y de un centavo en su bolsillo se aplica a los productos Victaulic instalados en un proyecto de servicios de construcción. Algunas aplicaciones en estos proyectos requieren el uso de tubos de acero inoxidable. Las tuberías de acero inoxidable se utilizan con mayor frecuencia por su resistencia, resistencia a la corrosión y bajo costo de mantenimiento. A pesar de ser metales diferentes, los acoplamientos con carcasas de hierro dúctil pueden ser la mejor opción general para unir tuberías de acero inoxidable.
El uso de acoplamientos Victaulic con carcasas de hierro dúctil en tuberías de acero inoxidable es una práctica común cuando la selección del material de la tubería se basa en la compatibilidad con los medios fluidos y donde el riesgo de corrosión externa es bajo. Debido al diseño de las carcasas de acoplamiento y la junta de elastómero, las carcasas nunca entrarán en contacto con el medio fluido interno. La junta sensible a la presión dentro de la junta proporciona un sello hermético, que aísla completamente los medios fluidos dentro del interior de la tubería y la junta, y evita el contacto con las carcasas de acoplamiento.
Victaulic lleva muchos años de experiencia trabajando in situ con acoplamientos con carcasas de hierro dúctil galvanizado instaladas en sistemas de tuberías de acero inoxidable sin reportes de corrosión galvánica entre la tubería y los acoplamientos.
¿Qué sucede cuando se introduce un entorno corrosivo?
Pensando en el níquel y el centavo en su bolsillo, si por casualidad saltas a una piscina con las monedas todavía en su bolsillo, se producirá una corrosión metálica diferente. Esto se debe a que los tres requisitos, como se discutió anteriormente, están presentes en esta situación:
- Metales diferentes: níquel y cobre
- Electrolito: agua
- Camino: los electrones viajan por el agua
¿Puedo usar acoples de acero inoxidable en tuberías de acero inoxidable?
Sí, puede usar acoples de acero inoxidable en tuberías de acero inoxidable; sin embargo, puede ser costoso y no es necesario en algunas aplicaciones. Algunos proyectos especificarán tuberías de acero inoxidable debido al entorno externo que rodea el sistema de tuberías. Mientras el medio fluido está aislado del contacto con las carcasas de acople por la empaquetadura, la unión de la tubería debe protegerse del agua en el exterior de tubo.
Las situaciones en las que se puede acumular humedad en el exterior y donde los metales disimilares están en contacto incluyen:
- condensaciones las superficies de tuberías
- aplicaciones enterradas
- aplicaciones sumergidas
En estas situaciones, se producirá una corrosión de metal diferente que hará que las carcasas de hierro dúctil galvanizado muestren signos de corrosión superficial similar a cualquier metal ferroso cuando se somete a ambientes húmedos. Si se eligieron tuberías de acero inoxidable debido a las condiciones ambientales externas agresivas que rodean el sistema de tuberías, entonces el ingeniero de sistemas de registro debe evaluar la idoneidad de los acoplamientos pintados o galvanizados frente a los acoplamientos de acero inoxidable. Para una exposición externa extremadamente corrosiva, el ingeniero del sistema puede desear usar acoplamientos con carcasas, pernos y tuercas de acero inoxidable.
¿Se pueden usar acoplamientos de hierro dúctil en tubos de cobre?
Si. Victaulic cuenta con una larga historia (desde 1988) de proporcionar acoplamientos con carcasas de hierro dúctil para su uso en tubos de cobre.
El sistema de conexión de cobre Victaulic proporciona un método rápido, fácil, limpio y confiable para unir tubos de cobre ranurados por rodillo sin llama de soldadura, aceites de corte o virutas de metal. Las organizaciones nacionales como la Asociación Internacional de Plomeros y Funcionarios Mecánicos (En inglés: IAPMO) y el Código Internacional de Plomería (En inglés: IPC) pueden usar los productos de conexión de cobre Victaulic para su uso en sistemas de agua potable subterráneos o subterráneos.
Los productos Victaulic de conexión de cobre se han utilizado con éxito en aplicaciones de servicio enterrado durante muchos años. Las condiciones del suelo en los servicios de tuberías enterradas deben examinarse para determinar qué efecto corrosivo tendrán en los componentes del sistema, incluidas las carcasas del acople. El diseñador del sistema tiene la responsabilidad de incorporar los recubrimientos protectores apropiados en los acoplamientos y adaptadores de brida para proteger contra la corrosión galvánica y las condiciones agresivas del suelo, como el agua subterránea y la acidez / alcalinidad del suelo.
Los beneficios de los acoplamientos Victaulic abordan los problemas de múltiples entornos negativos y pueden proporcionar control de ruido y vibración para los sistemas HVAC. Haz clic aquí para saber más.
Las tuberías se pueden conectar mediante acoplamientos rígidos y flexibles. Pero ¿cómo son diferentes estos acoplamientos? Haga clic aquí para obtener más información sobre la historia, las diferencias y las aplicaciones de los acoplamientos rígidos y flexibles Victaulic.