Posted on May 19, 2020
Según la Asociación Internacional de Desalinización, existen varios factores que impulsan el auge en proyectos de desalinización a través del mundo. Además de la importancia que se está dando a la gestión global de recursos hídricos, hay también una creciente demanda para fuentes de agua limpia. A la misma vez, los costos operativos y de capital de la desalinización siguen a la baja y la necesidad de reemplazar instalaciones más antiguas con procesos más energéticamente eficientes.
Las instalaciones de desalinización pueden hacer más que solo separar la sal de una fuente de agua. En muchas instalaciones de desalinización, también eliminan químicos nocivos, metales y/o bacteria en el agua, ya sean de una variedad de procesos industriales o fenómenos naturales. Estas instalaciones permiten que el agua no potable e insalubre se transforma en fuentes de agua adecuadas para el uso humano.
Victaulic cuenta con una amplia variedad de acoples, empalmes y válvulas que apoyan el desarrollo de nuevas instalaciones de desalinización o mejoras a instalaciones existentes. Las soluciones de Victaulic ayudan a reducir el tiempo requerido para completar un proyecto, mano de obra y costo.
Desarrollo y construcción de una planta de desalinización (Binningup, Australia)
La instalación de desalinización – Southern Seawater Authority Perth 2 – se diseñó para apoyar la región metropolitana de Perth en Australia Occidental. La planta se construyó para hacerle frente al aumento en el consumo de agua que se experimentó a raíz de un crecimiento de la población y menos lluvia.
El Southern Seawater Authority (SSWA) requería una solución que disminuiría el calendario del proyecto en la instalación que estaba bajo construcción parar apoyar el mandato para producir agua para Australia Occidental. Los productos y soluciones ranuradas de Victaulic contribuyeron a que el calendario de proyecto, mano de obra, y costo total se redujeran.
El equipo de Diseño y Construcción Virtual de Victaulic presentó al SSWA una serie de conversiones de juntas soldadas, juntas embridadas y ensamblajes de válvulas a soluciones de tuberías ranuradas. Estas soluciones incluyeron el Sistema StrengThin™ para alta presión en tuberías de acero inoxidable súper dúplex de pared delgada.

El rápido ensamblaje in situ del sistema StrengThin™ y las válvulas de tapon de alta presión ofrecidas por Victaulic redujeron dramáticamente las horas de trabajo y asistieron en terminar el proyecto a tiempo. La instalación in situ para el ensamblaje completo de una válvula DN400 de 16 pulgadas se redujo de dos días y medio a 10 minutos.
La planta de desalinización Southern Sea Water Authority Perth 2 tiene el potencial de entregar un 30% del suministro de agua del estado de Australia Occidental de fuentes independientes del clima.
Reparos en HDPE para una planta de desalinización (Santa Bárbara, California)
La instalación de desalinización Charles E. Meyer en Santa Bárbara, California estaba en modo de espera desde 1996. En 2015, California enfrentaba su cuarto año consecutivo de sequía sin precedentes. Para responder a la orden de emergencia declarada por el entonces gobernador Jerry Brown, se decidió reactivar la instalación.
Con la ayuda de las soluciones y productos aptos para la desalinización de Victaulic, la reactivación de la instalación Charles E. Meyer se llevó a cabo de forma segura y económica y el proyecto se terminó antes de lo previsto. Los productos y soluciones de Victaulic apoyaron los esfuerzos requeridos para actualizar la planta de desalinización.
El Acople Estilo 908 para tubería de polietileno de alta densidad (HDPE) con extremo de doble ranuras y la Ranuradora CG 3500 retro adaptada se utilizaron para reparar una sección de tubería de aspiración debajo del agua de 36 pulgadas. Las características auto-alineadoras del Acople Estilo 908 permitió a un solo buceador a terminar el reparo del tubo de aspiración. El tubo se ranuró exitosamente en 90 minutos, y el acople se instaló dentro de media hora par aun tiempo de instalación total de dos horas.
Para asegurar que el Acople Estilo 908 podría resistir sus 100 años de vida debajo del agua, las carcasas del acople se cubrieron con una resina epoxídica para ayudar a eliminar el riesgo de corrosión. Además, ánodos de zinc de 50 libras se colocaron a las carcasas para proveer la protección catódica requerida.

“En Santa Bárbara, las soluciones ranuradas de Victaulic resolvieron el reto de reemplazar la tubería submarina que hacía falta, a 2,500 pies de la costa y 50 pies debajo del agua, en tiempo récord”, explicó Matthew Gallo de Victaulic. En su papel de especialista de sistemas de agua en Victaulic, Gallo jugó un rol clave a lo largo de la duración del proyecto de restauración. “Las soluciones de Victaulic no solo superaron el desafío de alinear extremos de tubería en condiciones oceánicas desfavorables, pero proveyeron a la instalación de desalinización Charles E. Meyer con una solución que podía soportar 100 años expuesta al agua de mar corrosivo”.
Hoy la recién restaurada instalación de desalinización Charles E. Meyer cuenta con la capacidad de proveer un 30% del suministro de agua de Santa Bárbara. El tubo de aspiración apoya la planta al captar agua de mar a 2,500 pies de la costa.
El futuro de la reutilización de agua
A medida que la demanda sigue en aumento, por el crecimiento industrial y poblacional al igual que cambios globales, las soluciones de tratamiento de agua avanzadas brindadas por la desalinización se vuelven cada vez más esenciales. La desalinización provee una fuente de agua no-convencional y ecológica que ayuda a cumplir con la demanda para agua limpia.
“Victaulic puede proporcionar soluciones impactantes a las plantas de desalinización para apoyar la creación de nuevas instalaciones o actualizaciones a las mismas ya existentes”. Gallo describe cómo las soluciones y productos de Victaulic para el sector de desalinización presentan ahorros de tiempo y dinero para los dueños, ingenieros y contratistas durante las varias etapas del ciclo de vida del proyecto. “los productos y soluciones de Victaulic tienen papeles importantes, desde las funciones de aspiración a las de distribución, en plantas de desalinización a través del mundo. Muchas de estas instalaciones proveen agua potable y apoyan la industria agrícola a zonas que necesitan este apoyo desesperadamente”.
Para leer más sobre las soluciones de unión mecánica de tuberías para instalaciones de desalinización, haz cliq aquí.