Posted on February 9, 2018
Deportes olímpicos, rapidez y soluciones
La arena está llena de atletas, jueces, familiares y amigos. Cada persona en la audiencia exuda un orgullo eterno por su país. Los Juegos Olímpicos captan la atención del mundo con vistas, sonidos y habilidad atlética espectaculares.
Cuando los atletas olímpicos están actuando en su colchoneta, montaña o pista, la magnitud de las instalaciones que surgen en todo el mundo casi pasa desapercibida.
Mientras estos atletas preparan sus mentes y cuerpos para alcanzar la condición máxima, los comités olímpicos enfrentan plazos ajustados para diseñar y construir sedes deportivas de clase mundial para darles la bienvenida a su escenario. Entre bastidores, los Juegos comienzan antes de que un solo atleta olímpico ponga un pie en el campo o esquíe en la nieve, mientras las naciones compiten por el título de sede olímpica. Los países se enfrentan por la oportunidad de ganar esta combinación de proyectos de capital, un impulso turístico y la oportunidad de mostrar su hogar a los espectadores que visitan más de 200 países de todo el mundo.
Velocidad de instalación
El Centro de Convenciones de Vancouver es uno de los centros de convenciones más grandes de Canadá y actúa como centro de transmisión internacional de los Juegos Olímpicos y Paralímpicos de Invierno de 2010. La finalización a tiempo de este proyecto fue primordial, por lo que los contratistas Fred Welsh y Alpha Mechanical eligieron el sistema AGS de Victaulic y los acoples QuickVic™ Installation-Ready ™ .
El Estadio Olímpico de Sydney de 100,000 asientos en Australia fue diseñado para ser la pieza central de los Juegos Olímpicos de Verano en 2000. Los productos Victaulic se especificaron en todos los sistemas de agua caliente, agua fría y protección contra incendios en este lugar de primer nivel para ayudar a comprimir el programa de construcción y los días naturales del proyecto.
Soluciones originales
El Nido de Pájaro, hogar de las ceremonias de apertura y clausura de los 29 Juegos Olímpicos de Verano celebrados en Beijing, China, se jactó de un diseño sostenible pero desafiante, que simboliza una nueva página en la historia de la construcción de China. Para acomodar la infraestructura de HVAC en una de las áreas sísmicas más activas del mundo, se seleccionaron las soluciones de unión de tuberías flexibles de Victaulic. Con 110.000 toneladas de acero curvado, el Estadio Nacional sigue siendo una de las hazañas arquitectónicas más impresionantes con su techo retráctil.
Un historial de innovación
From Athens to Atlanta, Victaulic solutions have a proven record of successful Olympic facility construction. Since 1976, more than 25 Olympic facilities to date have used grooved products for HVAC, fire protection systems and other applications, including the following Games:
- 2016 – Rio de Janeiro, Brasil
- 2012 – Londres, Inglaterra, Reino Unido
- 2010 – Vancouver, Columbia Británica, Canadá
- 2008 – Beijing, China
- 2006 – Turín, Italia
- 2004 – Atenas, Grecia
- 2002 – Salt Lake City, Utah, EE.UU.
- 2000 – Sydney, Australia
- 1996 – Atlanta, Georgia, EE.UU.
- 1988 – Calgary, Canada
- 1976 – Montreal, Quebec, Canada
Obtenga más información sobre el Advanced Groove System (AGS ™) y la tecnología Installation-Ready ™ de Victaulic.