Posted on March 31, 2020
Impulsada por la reacción de los contratistas en el frente, la industria de la protección contra incendios ha respondido a los desafíos tanto en la instalación de tuberías de acero como en asegurar la eficacia durante la vida del sistema. En esta serie, investigaremos tres beneficios principales de las bajadas flexibles y cómo resuelven los desafíos que se presentan con las instalaciones de tuberías de acero. En nuestra segunda instalación, veremos la administración de materiales y cómo las bajadas flexibles pueden proporcionar condiciones óptimas para una rápida instalación.
Desafíos en las instalaciones de tuberías de acero roscadas: Desorden en el sitio de trabajo
Como cualquier instalador sabe, las instalaciones de cuellos de gansos para rociadores incluyen una multitud de partes y piezas que necesitan ser transferidas a un área de trabajo determinada. Antes de comenzar con el trabajo del día, los instaladores deben completar primero una extensa preparación en el primer piso, en el sótano o en un área exterior para preparar una variedad de piezas de tubería que se utilizan durante todo el proceso de instalación. Estas tuberías se cortan, se roscan y luego se clasifican antes de que el instalador pueda empezar a transportar los materiales previamente preparados en el sitio de trabajo. El proceso de hacerlo es largo, incluyendo muchos viajes de ida y vuelta entre las áreas de preparación e instalación antes de que el instalador pueda subirse a la escalera y empezar a medir e instalar. Una vez que se toman las medidas, los instaladores deben volver a la zona de preparación, recordar las tomas, traducirlas en trozos de tubería y viajar de vuelta a la zona de instalación. No sólo es un proceso pesado y largo, sino que, con la nueva tecnología, también se ha demostrado que es innecesario.
Beneficio de las instalaciones de bajadas flexibles para rociadores: Gestión de materiales simplificada
Las bajadas flexibles de rociadores simplifican la gestión de los materiales, requiriendo un mínimo de transporte de los componentes al área de trabajo. Con la tecnología de unión mecánica ranurada Installation-Ready™ incorporada en el extremo de la manguera trenzada VicFlex™ Series AH2-CC con acople capturado, las mangueras y soportes están listos para instalarse para su uso y llegan al sitio de trabajo en cajas de diez que se transportan con facilidad directamente al lugar de instalación. Los viajes de ida y vuelta desde el lugar de instalación hasta el área de montaje y preparación se eliminan por completo.
Como se muestra a continuación, un beneficio crítico de las bajadas flexibles es que eliminan la gestión y el transporte de material en el área de trabajo, lo cual le permite al instalador más tiempo en la escalera para completar la instalación, hasta diez veces más rápido de lo que lo haría con un sistema de tuberías roscadas.
Descubre más beneficios de las bajadas flexibles para rociadores
¿De qué otra forma puede las bajadas flexibles para rociadores mejorar el rendimiento en el sitio de trabajo?
- Las bajadas flexibles para rociadores y el asentamiento del plafón
- Costo total de instalación fijo versus variable
Haga clic aquí para saber cómo el uso de un sistema de rociadores flexibles ayudó a la empresa Horizon Fire Protección a ahorrar tiempo y recursos en una instalación reciente. Haga clic aquí aquí para una inmersión profunda en las soluciones de sistemas flexibles para rociadores de Victaulic y para descubrir cómo todos ganan con la tecnología flexible.