Posted on March 31, 2020
Impulsada por la reacción de los contratistas en el frente, la industria de la protección contra incendios ha respondido a los desafíos tanto en la instalación de cuellos de ganso con tuberías de acero como y en asegurar la eficacia durante la vida del sistema. En esta serie, investigaremos tres beneficios principales de las bajadas flexibles para rociadores y cómo resuelven los desafíos que se presentan con las instalaciones de tuberías acero. En nuestra última entrega de la serie, estamos profundizando en el concepto de los costos fijos versus los variables de instalación, y cómo reducir el costo total de instalación cuando más importa.
Desafíos de los tubos de acero: Obstrucciones desconocidas
Con al menos 7 uniones necesarias para instalar un cuello de ganso y muchas obras que requieren varios cientos o miles de rociadores, uno se da cuenta rápidamente de que es un área que consume mucho tiempo para un instalador y que se traduce en días o semanas en el cronograma de construcción.
Durante el proceso de licitación y cotización, las estimaciones de materiales y mano de obra se predicen en base a varios factores, incluyendo el tamaño de la estructura y las suposiciones del diseño. Sin embargo, cuando surgen desafíos en el lugar de trabajo, estos costos pueden aumentar exponencialmente y de manera inesperada. Por ejemplo, los cuellos de ganso se construyen típicamente de manera uniforme entre sí. Sin embargo, una vez que los instaladores están en el lugar de trabajo, a menudo se encuentran con obstrucciones que no fueron contabilizadas originalmente y deben adaptarse a los diseños originales del sistema y manejar nuevas medidas en el área. Se espera que los instaladores replanteen un plan en tiempo real para acomodar estos obstáculos con cuellos de ganso personalizados para navegar por otros oficios o sistemas, lo que aumenta el costo en términos de horas por rociador, así como los materiales necesarios para remediar la situación.
Estos gastos inesperados son el principal contribuyente a un costo de instalación variable, un fenómeno común que ocurre en la construcción cuando "¡pasan cosas!". Debido a los obstáculos y situaciones que se producen en el lugar, las cotizaciones de instalación de los sistemas de rociadores de protección contra incendios no pueden darse con la máxima certeza.
Los beneficios de las bajadas flexibles para rociadores: Costo de instalación fijo
Las bajadas flexibles para rociadores son la solución ideal para combatir la inseguridad de los costes desde el principio, con cotizaciones iniciales más precisas que acertarán a la primera. Con un sistema flexible, los instaladores sólo tienen que centrarse en el punto A y el punto B. La instalación se completa con la simple unión de la conexión flexible a la línea de derivación y al soporte en la estructura del plafón. Esta técnica racionalizada produce un ahorro de tiempo del 71%, y es la solución perfecta para los obstáculos del lugar. Por ejemplo, cuando se trabaja alrededor de un sistema diferente, el instalador puede simplemente doblar la conexión flexible de manera que se acomode al obstáculo en lugar de volver a medir y reconstruir un cuello de ganso de reemplazo. Gracias a la innovadora tecnología que hay detrás de las bajadas flexibles, lo que antes era un costo de instalación variable puede ahora cotizarse como un precio fijo al principio del proceso.
Descubre más beneficios de las bajadas flexibles para rociadores
¿De qué otra forma puede las bajadas flexibles para rociadores mejorar el rendimiento en el sitio de trabajo?
- Las bajadas flexibles para rociadores y el asentamiento del plafón
- Beneficios del uso de las bajadas flexibles para rociadores: Gestión simplificada de materiales
¿Interesado en aprender más? Haga clic aquí para una inmersión profunda en las soluciones del sistema de bajadas flexibles para rociadores de Victaulic y para descubrir cómo todos ganan con la tecnología flexible.