Posted on March 31, 2020
Impulsada por la retroalimentación de los contratistas en la primera línea, la industria de la protección contra incendios ha respondido a los desafíos tanto en la instalación de tubería como en asegurar la efectividad para la duración del sistema. En esta serie, investigaremos tres beneficios principales de las bajadas flexibles para rociadores y cómo resuelven los desafíos que se presentan con las instalaciones de tuberías resistentes. En primer lugar, examinaremos las bajadas flexibles y cómo se adaptan al asentamiento del plafón que puede surgir meses o años después de la instalación.
Desafío en las instalaciones de tuberías resistentes: Asentamiento del plafón
Los plafones suspendidos no pueden escapar la ley de la gravedad. Debido a la naturaleza flexible de las baldosas del plafón, son propensas a asentarse. Estos plafones también son aptos para cambiar después de que se han hecho modificaciones en el edificio, tales como la incorporación de aparatos de iluminación.
¿Qué sucede cuando un rociador no puede activarse porque su posición dentro del plafón ha cambiado con el tiempo? En una aplicación de plafón suspendido, cuando las baldosas están expuestas a asentamientos o renovaciones estructurales, empiezan a combarse o moverse independientemente de donde se encuentre la cubierta estructural. Mientras tanto, los rociadores de tubería resistente permanecerán en su ubicación original, lo que resulta en un desalineamiento de los rociadores. La alineación incorrecta de las cabezas de los rociadores limita la exposición al calor y al flujo de aire que emite un incendio, dejando que el plafón actúe como un deflector de calor que puede retrasar o impedir la activación del rociador.
Beneficios de las conexiones flexibles: Confianza en la alineación de los rociadores
Las conexiones flexibles para rociadores son la solución ideal para combatir la desalineación. Fijados directamente al plafón, los soportes se mueven con la estructura, manteniendo la misma posición con respecto a un plafón suspendido incluso después de que se produzca el asentamiento. Cuando el soporte fijado al plano del plafón suspendido y la manguera flexible conectada a la tubería de distribución pueden moverse independientemente uno del otro, la correcta alineación de los rociadores no es un problema. Uno de los principales beneficios de las tuberías flexibles, como se demuestra en la imagen siguiente, es que al utilizar las conexiones flexibles se permite un acceso sin obstrucciones al flujo de aire y la exposición al calor potencial de un incendio, lo que da como resultado la confianza en la activación del sistema.
Descubre más beneficios de las bajadas flexibles para rociadores
¿Cuáles son algunos otros beneficios de usar las tuberías flexibles?
Para leer más sobre la alineación de los cabezales de rociadores, consulte la la Revista Internacional de Protección Contra Incendios o para saber más sobre las soluciones de Victaulic VicFlex™, haz clic aquí.