Posted on December 16, 2020
Al mirar hacia atrás en 2020, y entrando al 2021, todos estamos reflexionando sobre maneras de mejorar la productividad minera. En 2020, el mercado minero mundial experimentó aumentos marginales de productividad, debido en gran parte a la disciplina operativa, las iniciativas de productividad en curso y el aplazamiento de funciones no directamente relacionadas con la producción. En otras palabras, buscamos maneras de optimizar nuestros sistemas actuales y racionalizamos siempre que fuera posible. Sin embargo, a medida que comienza el año 2021, para seguir viendo estos beneficios, las minas deben innovar y buscar nuevas formas de resolver problemas antiguos, con el fin de mejorar verdaderamente la productividad minera en este entorno mundial desafiante.
Consejo 1: Enfocarse en la seguridad en el sitio de trabajo – SEGURIDAD PRIMERO
A lo largo de la industria minera, escuchamos regularmente la declaración de "sitios seguros iguales sitios productivos". Lo que significa esto es que existe una fuerte correlación entre los incidentes de seguridad en el sitio que son bajos y la producción es alta. Al hacer de la seguridad una parte de una mina, los mineros y operadores pueden funcionar a su más alto nivel, permitiendo que los sitios operen a plena capacidad sin tiempo de parada debido a lesiones o reducción de personal.
Los productos seleccionados pueden ayudar a impulsar esta cultura. La soldadura y la fusión de tubos dentro de las operaciones mineras dejan a los mineros susceptibles a lesiones y los exponen a humos nocivos, y estos riesgos se acentúen aún más en espacios confinados comúnmente vistos en los sitios mineros. Estos riesgos se pueden evitar. Hoy en día existen métodos de unión mecánica de tubos que eliminan las emisiones, se instalan sin llamas ni humos, y se ensamblan fácilmente en espacios confinados sin riesgo de lesiones. Las uniones mecánicas están diseñadas con la seguridad en mente, y empresas como Victaulic llevan esto un paso más allá. Las uniones no solo están diseñadas para la seguridad, sino que Victaulic tiene su equipo in situ en el momento de la instalación para garantizar que los mineros y los operadores estén capacitados para instalar sus acoples de forma segura y eficiente. Combine esto con la velocidad de instalación, y la productividad se aumenta desde el primer día.
Tip 2: Select products that drive efficiency
Para mejorar realmente la productividad de la minería, primero debe mirar la selección de productos. En los proyectos mineros, existe un delicado equilibrio entre el costo y el cronograma para cumplir con las especificaciones del proyecto, así como los plazos. En las operaciones, hay un enfoque en los objetivos de producción dentro del presupuesto anual mientras continuamente busca oportunidades para mejorar el rendimiento. A veces, estos objetivos pueden entrar en conflicto a medida que se selecciona material y equipo. . Elegir productos que se instalan rápidamente, son confiables y permiten la facilidad de mantenimiento puede reducir el tiempo de inactividad y aumentar la productividad en el sitio. Los métodos de unión de tuberías tradicionales, incluyendo soldadura y fusión, requieren mano de obra calificada disponible en el lugar, equipos extensos para ser entregados, y pueden ser detenidos debido a condiciones adversas o condiciones difíciles. Si los sitios optan por las uniones bridadas, requieren innumerables pernos y tuercas para ser instalados; y en todas estas instalaciones tradicionales es difícil saber si una unión está correctamente instalada para un funcionamiento libre de fugas.
Muchas minas han tomado la decisión de cambiar las uniones mecánicas, tanto en la fase del proyecto como en las operaciones en curso, para mitigar estos problemas e impulsar la eficiencia in situ. Las uniones mecánicas se pueden instalar en cualquier condición climática utilizando herramientas manuales simples, con verificación visual de que todas las uniones se montan correctamente. Los acoples se ensamblan con un número mínimo de pernos y tuercas, y en muchos casos no requieren desmontaje para instalar. Todo esto equivale a una instalación hasta 10 veces más rápida, lo que pone las minas en operación rápidamente y aumenta la productividad.
Consejo 3: Acelerar el mantenimiento y la reparación
El mantenimiento suele compensar más del 30-50% de los costos operativos totales de una mina. Las minas se preparan para esto; planificación meticulosamente del mantenimiento programado y trabajando para mitigar cualquier reparación o tiempo de inactividad imprevisto. Con los métodos de unión tradicionales, el mantenimiento puede ser engorroso. Si las válvulas requieren la extracción completa para darle servicio, o las tuberías deben ser cortadas para su reparación, estas horas se contabilizan. Sin embargo, ¿qué pasaría si estas horas pudieran reducirse? ¿Y si pudiéramos pasar del mantenimiento reactivo y rutinario al mantenimiento predictivo y proactivo? La tecnología existe hoy en día para agilizar el mantenimiento y la reparación. Ejemplos de esto incluyen válvulas de cuchillo diseñadas para darle servicio in situ, y uniones mecánicas que se pueden desmontar completamente permitiendo que las tuberías sean fácilmente reparadas o reemplazadas en cuestión de minutos. Las operaciones que utilizan válvulas de cuchillo pueden reducir el tiempo de inactividad de mantenimiento hasta en un 95 % al cambiar a válvulas diseñadas para el mantenimiento en línea, lo que equivale a una mayor productividad minera. Al agilizar el mantenimiento, existe menos riesgo en la programación proactiva de servicios más frecuentes, lo que permite que las minas operen con menos temor al tiempo de parada y que los sistemas funcionen con la máxima eficiencia durante la vida útil del sistema.
Consejo 4: Diseñando para el cambio
Si 2020 nos ha enseñado algo es que el cambio es inevitable. Ya sea que las minas estén operando a menor capacidad para entrar en el nuevo año, o que los proyectos de expansión estén programados para comenzar, las operaciones mineras están cambiando constantemente. Para lograr un verdadero aumento de la productividad en 2021, los sistemas deben diseñarse para permitir estos cambios. Los métodos de unión mecánica están diseñados para facilitar la modificación en el campo. La tubería se puede girar, los sistemas se pueden modificar y las tuberías se pueden expandir rápida y fácilmente. Estos cambios ágiles serían difíciles de usar métodos de unión tradicionales, ya que se requiere equipo y mano de obra calificada, y los sitios deben prepararse para apagar el sistema durante mucho tiempo. Además, los acoples también se pueden reutilizar dentro de una instalación, lo que limita los residuos y mejora la productividad.
Al entrar en el nuevo año, entramos en un tiempo de cambio. En lugar de centrarse en el volumen, los propietarios de minas deben adoptar una mentalidad de eficiencia y productividad. Esta mentalidad comienza con los productos seleccionados in situ y un movimiento hacia la tecnología de unión mecánica.
Los productos y la cultura de Victaulic se basan en la seguridad y la fiabilidad, lo que permite a las minas mitigar el riesgo de seguridad y mejorar la eficiencia al mismo tiempo que maximiza la productividad.
Haga clic aquí para obtener más información sobre cómo el compromiso de Victaulic con la seguridad ayuda a impulsar la productividad.