Publicado originalmente el 29 de enero de 2019, actualizado el 13 de agosto de 2019, contenido adaptado del artículo original del NFPA Journal que se encuentra aquí.
La demanda de construcción de cámaras frigoríficas
La demanda de construcción de cámaras frigoríficas está en aumento. Según el Morning Call, la principal empresa de medios de comunicación en el Lehigh Valley Pensilvania (ubicación de la sede mundial de Victaulic), desarrolladores presentaron planes para 11,7 millones de pies cuadrados de almacenes en el curso de los últimos dos años. Chris Kvistad, Gerente de Productos VicFlex™ en Victaulic añade, 'según Intelligent Energy Europe hay 60-70 millones de metros cúbicos de espacio de cámaras frigoríficas en toda Europa, y 24 millones de metros cúbicos en el Reino Unido, según Global Cold Chain News'.
With the rise of online shopping, the cold storage construction demand continues to increase. According to the Food Marketing Institute (FMI), an American Food Marketing organization that provides comprehensive resources for the food, pharmacy, and grocery retail industry, online grocery sales are expected to rise from three percent in 2017 to 13 by 2024. The United States Commercial Real Estate Services (CBRE) argues the demand for as much as 35 million square feet of cold storage space will shift from retail stores to distribution centers.
The Motley Fool, a multimedia financial company that provides leading insight and analysis about stock, helping investors stay informed, estimates there are more than 80 million people with Amazon Prime. With this information, Amazon is better able to predict what its customers want, how much of it, and when. Since the acquisition of Whole Foods in 2017, Amazon can better understand its customers’ grocery buying habits and better tailor grocery shopping to the individual. Since Amazon has procured more than 460 centers with cold storage, it has put temperature-controlled distribution centers within ten miles of approximately 95 percent of prime members.
¿Cómo se ve afectada la protección contra incendios por el aumento de las demandas de construcción de cámaras frigoríficas?
Hay muchos desafíos con los sistemas de protección contra incendios instalados en las cámaras frigoríficas. La causa principal de los incendios en estas instalaciones son las luces de Descarga de Alta Intensidad (HID-High Intensity Discharge por sus siglas en inglés), que se encuentran normalmente en los almacenes. Este tipo de iluminación es responsable del 12 por ciento de los incendios en los almacenes; el equipo necesario en las cámaras frigoríficas es combustible y el equipo de refrigeración a base de amoníaco que se utiliza generalmente dentro de los almacenes refrigerados - en concentraciones del 15-28 por ciento - es inflamable.
Another key issue preventing superior protection is seal integrity, comprised by differential movement; space for install and service, torque, and corrosion associated with threaded sprinklers and black pipe. The speed at which warehouses are being built or retrofitted is another challenge when installing fire protection solutions. The speed of installation needs to match the speed at which the cold storage construction demand is growing while remaining safe and practical.
El futuro de la construcción de cámaras frigoríficas es ahora
Como Amazon, entender los deseos y necesidades del cliente es importante para Victaulic. Por eso la solución de Victaulic a la creciente demanda de construcción de cámaras frigoríficas fue el soporteVicFlex Estilo AB6 - disponible para aplicaciones de almacenamiento en frío. Elimina las dudas, combate el movimiento diferencial, permite la instalación por una sola persona y es flexible, ajustable y adaptable. Ofreciendo confianza, velocidad y rendimiento, todos ganan.
Tim Voller, de Breth-Zensen Fire Protection y cliente de Victaulic, estima que con el nuevo VicFlex Style AB6 Bracket se pueden instalar hasta 20-25 cabezales de rociadores seco en una hora, en comparación con los dos cabezales de rociadores seco instalados por dos trabajadores en una hora utilizando un método tradicional.
Los principales beneficios de utilizar el VicFlex Style AB6 Bracket incluyen:
- Se ajusta a cualquier tamaño de techo o pared
- La integridad del sello, líder en la industria, se mantiene intacta protegiendo contra la condensación con una simple instalación que se puede realizar por una persona desde la parte superior del refrigerador
- An easy indication of vertical and frame arm alignment from above
- No measuring, cutting, or multiple trips to the cooler
- Combate el movimiento diferencial debido a la vibración o el impacto físico en el refrigerador
- Elimina el tiempo de curado de la espuma o el pegamento y la preocupación por la condensación
- Se ajusta a cualquier tamaño de techo o pared mientras se sella a una variedad de superficies como onduladas o con hoyos
- Los escudos intercambiables facilitan el trabajo de adaptación y servicio en el mismo día, a la vez que consolidan la cantidad de unidades (sku) que se pueden pedir y almacenar